DUG_Unica SSO_WH-09

Criar uma automatização

  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Aceda a Automatização e, a seguir, toque em para criar uma automatização.
  3. Introduza o nome da automatização (A) e selecione qualquer uma das seguintes condições para acionar uma automatização.
    • Todas as condições: Devem estar preenchidas todas as condições para acionar uma automatização.

    • Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.

    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização, tocando em .
  4. Toque em Adicionar condições (B) e selecione uma dos seguintes (C).
    • Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo): Será acionada uma automatização com base num estado de dispositivo, como a abertura de um estore ou a deteção de movimento por um sensor teto.
    • Modo ausente (Ativar ou Desativar): O modo ausente também pode acionar uma automatização para ligar as luzes, fechar o estore, etc. Para mais informações sobre Modo ausente, consulte o Guia do Utilizador do Sistema.
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 condições.
  5. Para iniciar a sua automatização num determinado momento, toque em Quando > Adicionar hora e selecione um dos seguintes (D):
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 entradas de hora.
    • Hora específica do dia - A automatização acionará a uma hora específica do dia, como ao nascer do sol, pôr do sol ou às 8:00.
    • Período de tempo - A automatização será acionada durante períodos de tempo, como do nascer do sol ao pôr do sol, do pôr do sol ao nascer do sol, ou das 8:00 às 17:00.
    1. Neste exemplo, vamos escolher Hora específica do dia e, em seguida, selecione Pôr do sol como a hora de início da automatização.
    2. Depois de escolher a hora de início da automatização, toque em Definir no canto superior direito.
  6. Para adicionar uma ação, toque em Então > Adicionar uma ação e selecione uma das seguintes opções (E):
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 ações.
    • Controlar um dispositivo - Selecione o dispositivo e defina o estado pretendido do dispositivo.
    • Enviar notificação - Será notificado se a condição estiver preenchida.
    • Ativar um momento - Selecione um Momento para ativar durante a automatização.
    • Esperar - Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
    1. Neste exemplo, inicialmente selecionaremos Controlar um dispositivo e Tomada inteligente (F) como dispositivo para acionar uma ação, mais tarde, selecionaremos para a opção Esperar para adicionar um atraso na automatização.
      IMPORTANTE: Não é possível selecionar o mesmo dispositivo que selecionou para Adicionar condições no passo 4. O dispositivo deve ser diferente.
    2. Defina o estado, como On/Off (Ligado/Desligado) da tomada inteligente. Em seguida, toque em Definir situado no canto superior direito.
    3. Toque novamente em Adicionar uma ação e selecione a opção Esperar.
    4. Percorra os minutos e defina o tempo de espera em 1 minuto. Em seguida, toque em Definir situado no canto superior direito.
  7. Toque em Guardar.
    A automatização guardada é apresentada na página Automatização. Toque no botão ativar/desativar (G) na página Automatização para ativar/desativar a automatização.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.