DUG_Regulador de luz PB Unica_WH-09

Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

Através da aplicação Wiser Home, pode emparelhar o variador com o Hub Wiser para aceder e controlar o regulador.
Pré-requisito: O variador deve ser devidamente instalado e ativado.

  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Toque em Dispositivos > > Luzes > simples.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Luzes > simples.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, leia o código QR localizado no dispositivo.
    IMPORTANTE:
    • O código QR está no dispositivo e não é visível quando este está montado na parede. Pode estar atrás do botão basculante ou na parte lateral do mecanismo. Consulte as instruções de instalação para retirar e voltar a instalar o dispositivo.

    • Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Quando o dispositivo estiver validado, toque em Seguinte, prima ligeiramente o botão de pressão no variador três vezes, e certifique-se de que o LED pisca a âmbar.

    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que sensor foi associado.
    NOTA: Se o LED estiver a piscar a verde e a vermelho, consulte as instruções tocando no LED está a piscar a verde e a vermelho?.
  5. Toque em, , para introduzir o nome do sensor.
  6. Toque em Seguinte e atribua o dispositivo a uma divisão nova ou existente e toque em Enviar.
    IMPORTANTE: O ecrã seguinte apresenta a página de Definições do dispositivo, onde tem a opção de configurar as definições do dispositivo durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em Enviar. Para obter mais informações sobre as definições do dispositivo, consulte a secção Configurar o dispositivo.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem sucedido só aparece se estiver conectado como Proprietário da casa.

    O variador está agora na lista no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.