DUG_Regulador de luz PB Unica_WH-08

Configurar uma programação

O regulador de luz pode ser totalmente controlado por uma programação. Uma vez definida a programação, o regulador de luz funciona a uma determinada hora.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda a Programação > para criar uma programação.
  3. Introduza o nome da programação (A).
  4. No menu TIPO, selecione Luzes (B).
  5. No menu APLICA-SE A, selecione Regulador de luz (C) a partir dos dispositivos listados.
  6. Toque em Criar para configurar eventos.
  7. No menu EVENTOS, selecione um dia e, em seguida, toque para adicionar um evento como ESTADO (luzes desligadas ou nível de intensidade da luz em %) e QUANDO (nascer/pôr do sol ou intervalo de tempo específico).
  8. Toque em Definir para guardar a programação.
    SUGESTÃO:
    • Pode adicionar várias programações com base naquilo que necessita. Selecione os dias, toque em , definir o estado ligado/desligado e a hora.

    • Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em .

      • Toque em Programação, selecione uma programação existente e toque em Copiar.

      • Toque em Dia, selecione os dias que pretende atribuir e toque em Copiar.

    • Quando a programação começa, pode ver até à hora nos seguintes ecrãs:

      • Ecrã de Controlo do Dispositivo.

      • Separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.

      • Secção de dispositivos favoritos no ecrã inicial.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.