System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB

MEG5779–0xxx – System M-Modul für vernetzte Thermostate
MEG5777–0001 – Vernetzter Thermostateinsatz
MEG5779–60xx – System D Vernetztes Thermostatmodul
- Über das GerätDer Connected Thermostat-Einsatz 16 A (nachfolgend bezeichnet als Thermostat) wird hauptsächlich für die elektrische Fußbodenheizung oder elektrische Heizkörper verwendet, kann aber auch zur Steuerung von netzbetriebenen motorbetriebenen Ventilen oder Umwälzpumpen für die wasserbasierte Heizung verwendet werden.
- Installieren des Geräts
- GerätevoreinstellungSie können den Thermostat beim ersten Einschalten oder unmittelbar nach einer Rücksetzung auf die Werkeinstellungen voreinstellen. Der Thermostat erfordert die Auswahl einer Voreinstellung, um die Einstellungen je nach dem, was der Thermostat direkt regelt, vorzukonfigurieren, so dass der Thermostat für den vorgesehenen Anwendungsfall korrekt funktioniert. Die Auswahl der Voreinstellung ist ein manueller Prozess, und alle Voreinstellungen verwenden einen PI-Regelalgorithmus, der äußerst stabile Ergebnisse liefert.
- Manuelle SensoreinstellungenEin Thermostat mit einem voreingestellten Wert von P6 kann mit einem externen Bodensensor verbunden werden, um die Benutzererfahrung bei der Temperaturregelung zu erhöhen.
- Gerät mit dem Wiser Hub koppelnMit der Wiser Home App können Sie Ihren Thermostat mit dem Wiser Hub koppeln, um auf den Thermostat zuzugreifen und ihn zu steuern.
- Gerät konfigurieren
- Verwenden des Geräts
- Gerät entfernenMit der Wiser Home App können Sie den Thermostat aus dem Wiser-System entfernen.
- Gerät zurücksetzenSie können den Thermostat manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder einen Soft-Reset durchführen.
- LED-Anzeigen
- Problembehandlung
- Technische Daten