DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Ajuste de un horario

Con la aplicación Wiser Home, puede crear o asignar una programación horaria a la toma de corriente.

  1. En la pantalla de Inicio, toque .

  2. Vaya a la pestaña Programación horaria y toque .

  3. Escriba el nombre de la programación horaria y seleccione Electrodomésticos desde el menú TIPO.
  4. Seleccione la Toma de corriente inteligente desde el menú SE APLICA A y toque Crear.

    La siguiente pantalla muestra por defecto un Evento para la semana que se puede modificar.

  5. Toque para añadir un evento como ESTADO (encendido/apagado) y CUÁNDO (salida/puesta del sol o intervalo de tiempo específico).

  6. Toque Establecer para guardar la programación horaria.

    SUGERENCIA:
    • Puede añadir varias programaciones horarias en función de sus necesidades. Seleccione los días, toque , establezca el estado de encendido/apagado y la hora.

    • Puede copiar la programación horaria existente a otra o a los días que desee. Toque .

      • Toque Programación horaria, seleccione una programación horaria existente y toque Copiar.

      • Pulse Día, seleccione los días que desee asignar y pulse Copiar.

    • En la pantalla superior derecha, puntee y seleccione Seguir el Programar para activar o desactivar el programa.

    • Cuando comience la programación horaria, podrá ver la hora de finalización en las siguientes pantallas:

      • Pantalla de control del dispositivo.

      • Pestaña Control en Nombre del dispositivo.

      • Sección Dispositivos favoritos en la pantalla de inicio.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.