Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 15

Gestion des problèmes de code QR

Condition

Action

Si vous ne trouvez pas le code QR ou si votre passerelle est la Wiser Passerelle avec Relais, qui ne prend pas en charge la numérisation de code QR.

Appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR et passez à la section Ajouter un équipement.

Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche.

Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes :

  • (E) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

  • (F) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver Adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.