Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

En direct

Fournit les données en direct sur la production d'énergie et la consommation dans votre domicile. Cette option vous aide à surveiller les sources d'énergie et à comprendre la quantité d'énergie utilisée par divers appareils.
Depuis l'onglet , appuyez sur En direct.

A

Affiche des données en direct sur l'énergie générée par diverses sources, telles que des panneaux solaires.

IMPORTANT: L'affichage du flux de puissance en direct est destiné à des vérifications rapides en temps réel et n'est pas conçu pour rester ouvert pendant de longues périodes. S'il reste ouvert pendant plus de quelques minutes consécutives, le système cessera automatiquement de mettre à jour les données en direct.

B

Répertorie les principales catégories d'appareils et leur consommation d'énergie en temps réel en kilowatts (kW), ce qui vous permet de suivre la consommation d'énergie de chaque appareil.

NOTE: Si plus de quatre appareils sont suivis, la consommation d'énergie des appareils restants s'affiche en tant qu'autres charges, représentant la consommation d'énergie totale de tous ces appareils.

C

Un graphique représente la production d'énergie sur la journée. Les pics dans le graphique indiquent une production plus élevée pendant des heures spécifiques.

D

Affiche l'énergie totale générée par chaque source d'énergie pour la journée en cours, mesurée en kilowatt-heure (kWh).

NOTE: S'il n'y a pas de source disponible telle que l'énergie solaire, la batterie, etc., A, C et D ne seront pas disponibles.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.