Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 15

Amazon Alexa

Amazon Alexa® (Alexa) est un assistant personnel intelligent développé par Amazon®, capable d'interagir vocalement.

Wiser fonctionne avec Alexa pour vous permettre de réguler la température de chaque pièce de votre système à l'aide d'un mot d'activation et d'une instruction.

L'activation est « Alexa », suivi d'une instruction telle que « Augmenter la température ».

Actuellement, Amazon a rendu l'interaction et la communication avec Alexa uniquement disponibles en anglais et en allemand.

Configuration de Wiser Home avec Alexa

  1. Sur l'écran d'accueil de l'application Wiser Home, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Compte > Application et connexions pour trouver différents services cloud.

  3. Appuyez sur l'option Alexa. Cela vous redirigera vers le site Web d'Amazon pour établir un lien avec le système Wiser.

  4. Cliquez sur Activer pour relier Alexa à votre système Wiser.

  5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez configurés pour votre système Wiser et appuyez sur Terminé.

  6. Accordez les autorisations requises. Vous recevrez une confirmation que votre compte est désormais relié.

    Alexa va maintenant découvrir tous les appareils Wiser Home que vous avez configurés, ce qui vous permettra de contrôler votre système Wiser à l'aide de l'application Alexa et de la commande vocale.

Modifications apportées à Alexa

Si Alexa est invité à augmenter la température de 2 °C, Alexa ajoutera 2 °C à votre valeur de consigne. Si la température ambiante est déjà supérieure de 2 °C à la valeur de consigne actuelle, la température réelle ne changera pas et Wiser n'allumera pas le chauffage.

Exemple : Si la valeur de consigne actuelle est de 16 °C, la température ambiante actuelle est de 19 °C et vous demandez à Alexa d'augmenter la température de 2 °C, la valeur de consigne actuelle passera à 18 °C mais le chauffage ne s'allumera pas car la température ambiante est déjà supérieure à 18 °C.

Tout ce que vous demandez à Alexa de faire concernant les thermostats d'ambiance Wiser et les têtes de vannes thermostatiques ne durera que pendant une heure, ou jusqu'au prochain changement de valeur de consigne programmé si ce changement doit se produire dans moins d'une heure. Ensuite, il revient à son réglage d'origine et vous devez dire à Alexa de le refaire.

Si un appareil suit un programme, tout réglage modifié par Alexa durera jusqu'à l'événement suivant dans le programme. Si l'appareil fonctionne en mode Manuel, toute commande envoyée à Alexa reste en place jusqu'à la commande ou au réglage manuel suivant.

Commandes Wiser courantes pour Alexa

Alexa requiert des instructions explicites. Vous devez informer Alexa de la pièce dont vous souhaitez vous occuper, suivie d'une instruction, telle que « augmenter la température ». Si aucune pièce spécifique n'est mentionnée, Alexa vous demandera de quelle pièce vous souhaitez vous occuper, puis augmentera la température de consigne de 1°C uniquement en fonction de votre réponse.

Si vous voulez que la température de consigne augmente de 4 °C dans la salle de séjour, vous devez explicitement déclarer à Alexa « Augmenter la température de 4 °C dans la salle de séjour. »

Voici la liste des commandes courantes de Wiser utilisées avec Alexa :

  • Trouver des équipements : « Alexa, trouve des équipements »

  • Réduire la température : « Alexa, baisse la température de 4 degrés à l'étage »

  • Augmenter la température : « Alexa, augmente la température de 3 degrés à l'étage »

  • Régler la température : « Alexa, règle la température à 20 degrés à l'étage »

  • Obtenir la température : « Alexa, quelle est la température à l'étage ? »

  • Obtenir la valeur de consigne : « Alexa, quel est la valeur de consigne à l'étage ? »

NOTE: Alexa considère les noms des pièces et les lumières comme des dispositifs.

Voici la liste des commandes courantes des prises intelligentes Wiser utilisées avec Alexa :

  • Éteignez les lumières de la prise nommée des lampes de chevet : « Alexa, éteins les lampes de chevet. »

  • Allumez les lumières de la prise nommée des lampes de chevet : « Alexa, allume les lampes de chevet. »

Suggestions lors de l'utilisation d'Alexa :

  • Il est recommandé d'utiliser des noms de pièces simples, tels que « salle de séjour ».

  • Vous ne pouvez pas ALLUMER ou ÉTEINDRE le chauffage avec Alexa.

  • Vous ne pouvez pas augmenter/réduire la température si hors tension. Lorsqu'une pièce est réglée sur Arrêt, vous pouvez régler la pièce sur une température spécifique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.