Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 15

Moments

Créez un moment pour modifier l’état de plusieurs appareil en un seul actionnement. Les moments agissent comme des scénarios, ils vous permettent de contrôler plusieurs appareils en même temps.

Les moments sont créés et modifiés dans l’écran Automatismes (A)

A

Accéder à l’écran Automatismes.

B

Activer un moment.

C

Réorganiser l’ordre des moments.

Affecte également la liste sur l’écran d’accueil.

D

Modifier un moment.

E

Ajouter un moment

NOTE:
  • Un moment définit uniquement l’état des appareils. Pour placer les appareils concernés dans un autre état, vous devez modifier le moment manuellement ou créer un moment inverse.

  • Si vous avez ajouté un appareil de climatisation au moment, vous pouvez inverser le changement d’appareil de climatisation en appuyant sur Annuler toutes les dérogations.

  • Si un appareil suit un programme, le moment de cet appareil ne durera que jusqu’au prochain paramètre programmé.

Des moments peuvent également être affectés à des boutons-poussoirs d’appareils spécifiques (par exemple, un interrupteur sans fil connecté). Pour plus d’informations sur cette fonction, consultez le Guide d’utilisation de l’appareil correspondant. Reportez-vous à la Liste d’appareils Wiser pour les liens vers le guide d’utilisation de chaque appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.