Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 15

Détails de l'appareil

Vous trouverez tous les réglages pertinents d'un appareil dans les détails de l'appareil.

Vous pouvez accéder aux détails de l'appareil depuis la Liste des appareils en appuyant sur l'appareil ou depuis le Contrôle de l’appareil en appuyant sur les paramètres de l'appareil.

A

Appuyez pour changer le nom de l'appareil.

B

Appuyez pour changer l'emplacement de l'appareil

NOTE:
  • Un appareil ne peut être affecté qu'à une pièce.

  • Les appareils (à l'exception des appareils de chauffage) que vous retirez de la pièce sont répertoriés comme non attribués.

  • Les appareils de chauffage doivent être affectés à une pièce pour pouvoir fonctionner. Les appareils de chauffage se combinent en une seule commande de chauffage lorsqu'ils sont affectés à la même pièce. Vous trouverez des informations détaillées concernant la commande du chauffage au chapitre : Commande du chauffage.

C

Appuyez pour identifier l'appareil.

NOTE: La plupart des appareils allumeront leur LED d’état pour faciliter leur localisation. Vous trouverez des informations détaillées à propos de ce comportement dans le guide de l'utilisateur de l'appareil correspondant. Reportez-vous à la Liste d'appareils Wiser pour les liens vers le guide de l’utilisateur de chaque appareil.

D

Appuyez pour supprimer l'appareil du système Wiser.

NOTE: La suppression d'un appareil ne devrait être nécessaire que s'il doit être remplacé ou dans le cadre du dépannage, par exemple si vous devez reconnecter l'appareil à la passerelle..

E

Indicateur de niveau de charge de la batterie qui affiche l’état actuel de la batterie pour les appareils alimentés par batterie.

G

Indicateur d'intensité de signal zigbee qui affiche l'intensité actuelle du signal des appareils zigbee. Reportez-vous à Au sujet de l'intensité du signal pour en savoir plus au sujet de l'intensité du signal zigbee.

NOTE: Cette fonction ne s’applique pas à la Wiser Prise Intelligente.
IMPORTANT: L'intensité du signal n'est pas affichée pour les appareils Wi-Fi® (excepté pour les passerelles). Aucun signal ne sera affiché () que si l'appareil est hors ligne.

Certains appareils disposent de fonctions et de paramètres spécifiques. Par exemple, les volets peuvent être configurés pour définir la durée d'ouverture et de fermeture. Vous trouverez des informations détaillées dans le guide de l’utilisateur de l’appareil correspondant. Reportez-vous à Liste des appareils Wiser pour le lien vers le guide de l’utilisateur de chaque appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.