Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 16

Mode Confort Saisonnier

Si un appareil de commande des volets est installé à votre domicile, la fonctionnalité du mode Confort saisonnier sera disponible.

Le mode Confort saisonnier est une fonction intelligente qui aide à maintenir la température idéale toute l’année en ajustant automatiquement vos volets ou stores.

Caractéristiques :

  • Assurez le confort de votre logement de manière rentable.
  • En hiver, laissez la lumière naturelle réchauffer votre intérieur pendant la journée.
  • En été, bloquez l’excès de soleil pour éviter de surchauffer votre intérieur.

  • Économisez jusqu’à 5 % sur les factures d’énergie lorsque vous l’utilisez efficacement toute l’année dans une maison équipée d’un système de chauffage et de climatisation.

Fonctionnement :

  • Été : Le système ferme vos volets en fonction de la température et des niveaux de luminosité pour réduire la chaleur et maintenir votre maison plus fraîche.
  • Hiver : Les volets s’ouvrent au lever du soleil pour laisser entrer la chaleur naturelle et se ferment au coucher du soleil pour aider à maintenir la température intérieure.
  • Mi-saison : Le mode s’adapte aux variations des températures extérieures, garantissant ainsi le confort de votre maison.
    • Si la température la plus élevée de la journée atteint 22 °C ou plus, le mode Confort saisonnier fait fonctionner les volets comme en été.

    • Si la température la plus élevée de la journée est inférieure à 22 °C, le mode Confort saisonnier fait fonctionner les volets comme en hiver.

Le mode Confort saisonnier adapte son fonctionnement selon les appareils disponibles dans votre système, offrant trois niveaux d’efficacité de l’algorithme. Chaque niveau améliore le confort et les économies d’énergie en intégrant des sources de données supplémentaires :
  • Niveau de base - Contrôle basé sur l’heure et l’emplacement géographique :

    À ce niveau, il utilise l’emplacement géographique de votre domicile et l’heure de la journée pour gérer automatiquement les volets en fonction des heures estimées de lever et de coucher du soleil. Cela permet de maintenir la lumière et la température optimales à votre domicile. Ce niveau est idéal pour les utilisateurs qui recherchent une solution simple et automatisée, sans capteurs supplémentaires.

  • Niveau amélioré - Température - Optimisation pilotée :

    À ce niveau, il utilise la température intérieure et extérieure locale en plus de l’heure et de l’emplacement géographique de votre domicile. Il gère les volets de manière dynamique en fonction des conditions de température en temps réel pour améliorer le confort.

  • Niveau avancé - Optimisation haut de gamme avec capteurs de luminosité/capteurs de mouvement extérieur :

    À ce niveau, il améliore encore la gestion des volets en utilisant l’intensité lumineuse en temps réel mesurée par les capteurs de mouvement extérieurs et la température intérieure et extérieure.

    NOTE: Assurez-vous que le capteur de mouvement extérieur est orienté vers le sol et non vers le soleil.

    Il offre une efficacité maximale en adaptant les mouvements des volets en fonction de la température réelle et de la lumière naturelle, plutôt que de ne se baser que sur les heures estimées de lever/coucher du soleil.

SUGGESTION: Choix du niveau approprié pour le fonctionnement des volets :

Le mode Confort saisonnier s’adapte aux appareils installés dans votre système. Même si vous ne disposez pas de tous les capteurs requis, vous pouvez toujours bénéficier de cette fonctionnalité à un niveau de base. Cette approche flexible vous garantit un confort et une efficacité énergétique optimisés, quelle que soit la configuration de votre système.

Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons d’utiliser l’ensemble complet des appareils compatibles.


NOTE: Le mode Confort saisonnier fonctionne avec précision lorsque les capteurs de température intérieure et extérieure (capteur de température/d’humidité) et les capteurs de mouvement extérieurs sont installés au domicile.
IMPORTANT: Les indices de protection IP des capteurs utilisés pour le mode Confort saisonnier sont les suivants :

Capteurs

Indice de protection IP

Capteur de mouvement extérieur

Le IP66 - Le capteur est protégé contre la pénétration d’eau et de poussière.

Capteur de température/d’humidité

Le IP20 - Le capteur est protégé contre l’intrusion d’objets solides supérieurs à 12 mm.


Par conséquent, ils doivent être installés à un endroit approprié au domicile.

Pour plus d’informations concernant la configuration du mode Confort saisonnier, reportez-vous au guide de l’utilisateur de l’appareil de commande de volets correspondant. Reportez-vous à Liste des appareils Wiser pour les liens vers le guide de l’utilisateur de chaque appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.