Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 15

Prise en charge des appareils alimentés par batterie

Par défaut, un système avec une passerelle
peut prendre en charge jusqu'à 20 appareils alimentés par batterie, tels que des capteurs. Les systèmes qui comprennent également des appareils alimentés par le secteur peuvent prendre en charge des appareils supplémentaires alimentés par batterie.

La raison en est que les appareils alimentés par le secteur dans le système agissent également en tant qu'extensions de réseau du système.

SUGGESTION: Installez et mettez en service tous les appareils alimentés par le secteur avant de mettre en service les appareils alimentés par batterie. Cela permet d'obtenir une capacité d'hébergement maximale avant d'ajouter les appareils alimentés par batterie.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.