Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 15

Configuration - tarif (heures pleines/heures creuses)

Pour régler le tarif Heures pleines :
  1. Après avoir lu les informations d’intégration du tarif. Sur l’écran Tarif, appuyez sur Électricité.
    NOTE:
    • Si vous avez déjà configuré les paramètres de votre tarif, poursuivez la navigation dans ce menu si vous devez effectuer des modifications :

    • Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Gestion de l’énergie > Tarif > Électricité.

  2. Appuyez sur (A) et sélectionnez Heures d’utilisation (heures pleines/heures creuses).
  3. Appuyez sur (B) pour définir la limite du contrat.
    IMPORTANT: La limite du contrat est déjà définie lors de l'appairage du disjoncteur principal PowerTag comme Réseau. Reportez-vous à Appairage de l'appareil principal .
    1. Sélectionnez votre limite du contrat (kVA/A/kW) dans le menu déroulant, puis appuyez sur et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays.
      SUGGESTION: La valeur par défaut est 36 kVA avec une plage comprise entre 1 et 42 kVA..

      Une fenêtre de notification s’affiche pour indiquer que la limite du contrat est utilisée par l’algorithme de gestion de la fonction délestage. Si elle n’est pas correctement définie, cela peut entraîner un dysfonctionnement et provoquer une coupure de courant. Appuyez sur Continuer si vous souhaitez poursuivre.

      IMPORTANT: Le délestage s’applique uniquement si vous avez installé un chauffe-eau/une prise VE/Schneider Charge/EVlink Home Smart dans votre maison.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).
    2. Appuyez sur après avoir défini la limite du contrat.
  4. Appuyez sur (C) et sélectionnez un type Prix de l’abonnement (fait référence à des frais récurrents) -Annuel, Mensuel, Hebdomadaire, Quotidiennement.
  5. Entrez une valeur de tarif fixe dans le champ Coût (€) puis appuyez sur Enregistrer.
    NOTE: Le prix de l’abonnement est appliqué pour rétablir le coût de base du service d’électricité, indépendamment de la quantité d’énergie utilisée. Ces tarifs sont des coûts d’électricité qui ne changent pas, quelle que soit la quantité d’électricité que vous consommez. Ce montant est fixé dans vos factures d’électricité.
  6. Appuyez sur (D), saisissez le tarif Heures pleines de consommation dans le champ Tarif - €/kWh et appuyez sur Mise à jour.
  7. Appuyez sur Ajouter un tarif.
  8. Saisissez le nom du tarif dans le champ de texte (E).
  9. Saisissez une valeur cible dans le champ Tarif - €/kWh (F) et appuyez sur Ajouter (G).
    NOTE: Il est possible d’ajouter jusqu’à 5 tarifs supplémentaires.
  10. Appuyez sur Nouveau programme horaire (H) pour régler la période.
  11. Saisissez un nom de programme horaire dans le champ NOM. par exemple tarif de week-end.
  12. Sélectionnez les jours de la semaine dans le champ JOURS pour appliquer le programme horaire.
  13. Appuyez sur pour régler l’Heure de début et l’Heure de fin.
  14. Appuyez sur et sélectionnez un TYPE DE TARIF.
    IMPORTANT: Il est nécessaire de régler les heures creuses de chaque jour par programme horaire (I), sinon vous ne pourrez pas sauvegarder les détails de votre tarif.
  15. Appuyez sur Ajouter puis sur Sauvegarder.
    SUGGESTION: Vous pouvez créer plusieurs programmes horaires en appuyant sur Nouveau programme horaire.
    NOTE: Évitez d’affecter la même date et la même heure à plusieurs programmes horaires pour éviter les conflits.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.