Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 15

Wiser Home IA

Wiser Home IA est une fonction qui permet aux utilisateurs d’économiser des coûts d’électricité en inscrivant des appareils à forte consommation d’énergie tels que un chargeur VE (EVlink Home Smart, Schneider Charge, une prise VE) ou des chauffe-eau résistifs (contrôlés avec un micromodule). Elle est utilisée avec des tarifs pris en charge par notre système (standard et heures pleines/heures creuses), et est destinée uniquement aux utilisateurs ayant des panneaux photovoltaïques.

Fonctionnement :

  1. Répondez à quelques questions rapides pour effectuer la configuration.

  2. Wiser Home IA crée des programmes intelligents pour vos dispositifs enregistrés

  3. Elle limite la consommation lorsque les prix de l'électricité sont élevés, tout en respectant vos habitudes.

  4. Le système s'adapte en fonction de votre consommation d'électricité des 30 derniers jours.

Avantages :

  • En activant cette fonction, vous pourriez économiser jusqu’à 25 % sur votre facture d’électricité.

  • Vos économies seront surveillées quotidiennement, mensuellement et annuellement, vous garantissant de pouvoir contrôler vos progrès sans effort.

IMPORTANT:
  • Le système d’IA apprend à partir de l’historique des données sur la consommation d’électricité. Il peut déjà être optimisé dans une certaine mesure même sans données préexistantes, et son efficacité s’améliorera considérablement au fil du temps.

  • Pendant que cette fonction est active, les programmes de Wiser Home IA remplacent les programmes personnalisés.

  • Vous pouvez inscrire jusqu'à deux appareils différents - 1 appareil EV et 1 chauffe-eau.

Principales fonctions

Automatismes en temps réel basés sur l’IA :

L’automatisme en temps réel basé sur l’IA donne la priorité à l’autoconsommation, suivie par la consommation du réseau pendant les heures de moindre coût. Il s’adapte à vos habitudes de consommation de véhicules électriques et d’eau chaude, maximisant l’utilisation d’énergie renouvelable et réduisant les coûts d’électricité.

Capacité de variation VE :

Le système peut ajuster la puissance de charge de votre VE en fonction de la production d’énergie solaire excédentaire, ce qui réduit les coûts de charge et optimise l’utilisation d’énergie renouvelable.
Le graphique ci-dessous compare le comportement du système avec et sans variation VE. Il illustre comment la variation VE optimise les performances en donnant la priorité à la source d’énergie la plus rentable.
Sans variation :

  • Le chargeur VE fonctionne toujours à la puissance maximale.

  • Si la production solaire est inférieure aux besoins, le chargeur extrait l’énergie restante du réseau.

    Résultat : Consommation d’énergie mixte, qui provient en partie du solaire et en partie du réseau.

Avec variation :

  • Le chargeur ajuste sa puissance en fonction de l’énergie solaire disponible.

  • Il ralentit la charge pour n’utiliser que l’énergie solaire, en évitant l’utilisation du réseau et en s’assurant que le VE atteint le niveau d’énergie requis avant sa prochaine utilisation.

    Résultat : La charge prend plus de temps, mais elle est alimentée à 100 % par l’énergie solaire, ce qui réduit les coûts d’électricité et augmente la durabilité.

Calcul des économies dans le tableau de bord énergétique :

Le tableau de bord énergétique calcule vos économies et suit votre retour sur investissement.

Activation/désactivation facile de la charge :

Bouton Marche / Arrêt simple pour activer ou désactiver les charges.

Fonction de neutralisation temporaire (Mode Absence) :

Neutralise la fonction Wiser Home IA pour adapter les paramètres de votre maison lorsque vous êtes absent, garantissant ainsi l’efficacité énergétique même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Notifications de dysfonctionnement de la fonction :

Vous avertit en cas de dysfonctionnement de la fonction.

Périphériques compatibles :

  • Micromodule de pilotage (chauffe-eau)

  • EVlink Home Smart

  • Prise VE

  • Schneider Charge

Conditions indispensables

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.