SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Histórico

Fornece um histórico das fontes de energia e do consumo de energia numa base horária, diária, mensal e anual, permitindo-lhe acompanhar os padrões de utilização da energia ao longo do tempo. Também fornece uma discriminação detalhada do consumo de energia, permitindo-lhe monitorizar a utilização de dispositivos individuais no seu sistema.

  1. Em , toque em Histórico para apresentar Fontes de energia. Isto irá mostrar-lhe a energia total gerada e consumida.

    NOTA: Se não estiverem a ser rastreadas fontes de energia, os dados das fontes de energia não estarão disponíveis.

  2. Para alterar o período de tempo apresentado (horas, dias, meses e anos), toque em (A).

    NOTA: As barras verdes indicam a produção solar e as barras cinzentas mostram a utilização da bateria.

  3. Toque em e selecione Consumo de carga para ver a energia consumida por cargas individuais.

  4. Toque novamente em (A) e selecione o período de tempo necessário.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.