SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Amazon Alexa

O Amazon Alexa® (Alexa) é um assistente pessoal inteligente desenvolvido pela Amazon®, com capacidade de interação por voz.

O Wiser funciona com a Alexa para lhe permitir regular a temperatura de cada divisão do seu sistema utilizando uma palavra de despertar e uma instrução.

O trabalho de despertar é "Alexa" seguido de uma instrução como "Aumentar a temperatura."

Atualmente, a Amazon só disponibiliza a interação e a comunicação com a Alexa em inglês e alemão.

Configurar o Wiser Home com a Alexa

  1. No ecrã inicial da aplicação Wiser Home, toque em .

  2. Toque em Conta > Aplicação e Ligações para encontrar serviços de nuvem diferentes.

  3. Toque na opção Alexa. Isto irá redirecioná-lo para o website da Amazon para ligar ao sistema Wiser.

  4. Clique em Ativar para ligar a Alexa ao seu sistema Wiser.

  5. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe que tem configurados para o sistema Wiser e toque em Feito.

  6. Conceda as permissões necessárias. Receberá uma confirmação em como a sua conta está agora ligada.

    A Alexa irá agora descobrir todos os dispositivos Wiser Home que configurou, permitindo-lhe controlar o seu sistema Wiser, utilizando a aplicação Alexa e o comando de voz.

Alterações efetuadas com a Alexa

Se for pedido à Alexa que aumente a temperatura em 2°C, a Alexa adicionará 2°C ao seu ponto de referência. Se a temperatura ambiente já estiver >2°C acima do ponto de referência atual, a temperatura real não se altera e o Wiser não liga o aquecimento.

Exemplo: Se o ponto de referência atual for 16°C, a temperatura atual da divisão for 19°C e pedir ao Alexa para aumentar a temperatura em 2°C - o ponto de referência atual mudará para 18°C, mas o aquecimento não arrancará porque a temperatura da divisão já é superior a 18°C.

Tudo o que disser à Alexa para fazer relacionado com os termostatos Wiser e os termostatos para radiadores durará apenas uma hora, ou até à próxima alteração programada do ponto de referência, se essa alteração tiver de ocorrer em menos de uma hora. Depois disso, volta à definição original e é necessário dizer à Alexa para o fazer novamente.

Se um dispositivo estiver a seguir um programação, qualquer definição alterada pela Alexa durará até ao evento seguinte na programação. Se o dispositivo estiver a funcionar em modo manual, qualquer comando para Alexa permanecerá em vigor até ao próximo comando ou definição manual.

Comandos comuns do Wiser para a Alexa

A Alexa necessita de instruções explícitas. Deve informar a Alexa da divisão a que se dirige, seguida de uma instrução, como por exemplo "aumentar a temperatura." Se não for mencionada nenhuma divisão específica, a Alexa perguntar-lhe-á qual a divisão que pretende abordar e, em seguida, aumentará o ponto de referência da temperatura em 1°C apenas com base na resposta da divisão dada pelo utilizador.

Se pretender que o ponto de referência da temperatura aumente 4°C na sala de estar, tem de dizer explicitamente à Alexa para "Aumentar a temperatura na sala de estar em 4°C."

Abaixo estão indicados os comandos Wiser comuns utilizados com a Alexa:

  • Descobrir dispositivos: "Alexa, descobre dispositivos"

  • Diminuir a temperatura: "Alexa, diminui a temperatura do andar de cima em 4 graus"

  • Aumentar a temperatura: "Alexa, aumenta a temperatura do andar de cima em 3 graus"

  • Definir a temperatura: "Alexa, define a temperatura no andar de cima para 20 graus"

  • Conhecer a temperatura: "Alexa, qual é a temperatura no andar de cima?"

  • Conhecer o ponto de referência: "Alexa, qual é regulação no andar de cima?"

NOTA: A Alexa considera os nomes e as luzes da divisão como os Dispositivos.

Abaixo estão indicados os comandos das tomadas inteligentes Wiser comuns utilizados com a Alexa:

  • Desligue as luzes na tomada dos candeeiros de cabeceira: "Alexa, desliga os candeeiros de cabeceira."

  • Ligar as luzes dos candeeiros de cabeceira: "Alexa, liga os candeeiros de cabeceira."

Sugestões para a utilização da Alexa:

  • Recomenda-se a utilização de nomes simples para as divisões, como "sala de estar."

  • Não é possível ativar ou desativar o aquecimento utilizando a Alexa.

  • Não é possível aumentar/diminuir a temperatura a partir de Desligado. Quando uma divisão está definida como Desligada, é possível ajustar a divisão para uma temperatura específica.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.