SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Adicionar um dispositivo

Pode adicionar um novo dispositivo em qualquer altura.
NOTA:
  • É necessário instalar o hub antes de adicionar um dispositivo Wiser.

  • Adicione dispositivos alimentados pela rede elétrica antes de dispositivos alimentados por bateria. Consulte Seleção do local de montagem.

  • As instruções fornecidas para adicionar o dispositivo são genéricas. Algumas etapas podem variar dependendo do tipo de dispositivos. Encontrará informação detalhada no guia do utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder aos links do guia do utilizador de cada dispositivo.

  1. Toque em (A) na Lista de dispositivos.
  2. Localize o seu dispositivo, navegando pelas categorias na parte superior do ecrã (B).
  3. Toque no Tipo de dispositivo (C) que pretende adicionar e siga as instruções na aplicação.
  4. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    IMPORTANTE:
    1. A verificação do código QR não se aplica ao seguinte dispositivos.

      Hub

       

      Dispositivo

      • Dispositivos Airzone

      • EV Link Home Smart

      • PowerTag Energy

      • Schneider Charge

      • Tomada Wiser

      • Termostato Radiador Wiser

      • Termostato ambiente Wiser

      • Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser

    2. Se estiver enfrentando dificuldades ao digitalizar o código QR, consulte Lidar com problemas de código QR.
  5. Toque em Seguinte.
  6. Coloque o dispositivo no modo de emparelhamento.

    A aplicação Wiser Home irá orientá-lo pelo processo de emparelhamento. Encontrará informação detalhada sobre o modo de emparelhamento no guia do utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder às ligações do guia do utilizador de cada dispositivo.

    Quando o emparelhamento estiver concluído, pode atribuir um nome ao dispositivo.

  7. Introduza um nome para o dispositivo.
  8. Toque em Seguinte.
  9. Atribua o dispositivo a uma Divisão existente ou crie uma nova divisão, introduzindo um nome no campo.
  10. Toque em Enviar.
  11. Configure as definições do regulador de luz, tais como o modo de regulação de luz, o comportamento da ligação e o nível de luminosidade, de acordo com as suas preferências, e depois toque em Enviar.

Agora já pode controlar o dispositivo com a aplicação Wiser Home. Encontrará informações detalhadas sobre o controlo dos seus dispositivos no capítulo Controlar o sistema Wiser

NOTA: Dependendo do tipo de dispositivo, estão disponíveis outras funcionalidades. Encontrará informação detalhada no guia do utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder às ligações do guia do utilizador de cada dispositivo.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.