SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Editar uma programação

No ecrã dos pormenores da Programação:

  • Toque no ícone (A) para alterar o nome da programação.

  • Selecione os Dispositivos (B) aos quais a programação se aplica.

  • Selecione o dia (C) no qual pretende adicionar ou editar eventos.

  • Toque no ícone (D) para editar um evento.

  • Toque no ícone (E) para adicionar um evento ao dia selecionado.

  • Toque no ícone (F) para copiar um dia ou uma programação.

  • Toque Voltar (G ) para voltar atrás.

Adicionar/editar um evento

  • Defina o estado (A) pretendido.

    NOTA: O estado do dispositivo será diferente para tipos de dispositivos individuais.
  • Defina a hora (B) do evento.

    SUGESTÃO: Também pode definir a hora do evento para nascer do sol ou do pôr do sol se a opção estiver disponível para o tipo de dispositivo selecionado. A aplicação Wiser Home irá, então, definir a hora em conformidade todos os dias.

  • Para guardar as definições do evento, toque em Definir.

  • Para eliminar alterações, toque em Cancelar.

  • Para remover um evento, toque em Eliminar. (Não disponível ao adicionar um evento.)

NOTA: As opções e os estados disponíveis são específicos do dispositivo. Encontrará informação detalhada no Guia do utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder aos links do Guia do utilizador de cada dispositivo.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.