SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Princípios de cibersegurança

Essas práticas recomendadas ajudam a melhorar a segurança do seu sistema, concentrando-se na gestão de palavras-passe e na configuração da rede.

Diretrizes para palavras-passes

  • Use uma combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais.

  • Certifique-se de que as palavras-passe têm pelo menos 10 caracteres.

  • Evite palavras do dicionário, use uma frase-passe sempre que possível.

  • Altere as palavras-passe com regularidade — pelo menos uma vez por ano.

  • Altere a palavra-passe predefinida do administrador de imediato assim que a receber ou ao realizar uma reposição de fábrica.

  • Não volte a utilizar palavras-passes em contas ou sistemas diferentes.

  • Altere a palavra-passe de acesso local predefinida após o primeiro início de sessão.

Diretrizes da rede

  • Ligue os dispositivos IoT apenas à sua rede interna doméstica pessoal.

  • Os dispositivos IoT não devem ser diretamente acessíveis a partir da Internet. Certifique-se de que NÃO utiliza o reencaminhamento de portas para aceder a um dispositivo IoT a partir da Internet pública.

  • Coloque os dispositivos IoT num segmento de rede separado. Se o seu router suportar VLAN ou outra segmentação de rede, utilize-as.

  • Utilize a encriptação Wi-Fi® mais forte disponível.


Diretrizes de software

  • Utilize sempre o software mais recente para todos os dispositivos, de modo a obter novas funcionalidades, correções e melhorias de cibersegurança.

  • Mantenha os seus dispositivos atualizados.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.