SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Aplicação eSetup

A aplicação eSetup for Electricians é a aplicação dedicada a eletricistas, que permite configurar dispositivos Smart Home e Smart panel.

Não é necessário um PC ou ferramentas complexas para configurar sistemas inteligentes - tudo pode ser feito através de smartphone, graças à aplicação eSetup for Electricians

Com a aplicação eSetup for Electricians, pode

  • Colocar produtos Wiser em funcionamento com uma orientação passo a passo

  • Ver a instalação completa no modo DEMO (sem necessidade de dispositivos reais)

  • Definir o sistema e as configurações dos dispositivos

  • Verificar e testar a instalação

Conectar-se diretamente ao produto via Bluetooth ou Wi-fi. Esta aplicação dedicada para eletricistas é uma ferramenta de colocação em funcionamento para dispositivos Wiser em edifícios residenciais e dispositivos SmartLink, Powertag em pequenos edifícios.

NOTA: Nem todos os dispositivos Wiser podem ser configurados utilizando a aplicação eSetup. A aplicação oferece a configuração para dispositivos, tais como dispositivos de luz e estores, Evlink Home Smart / Schneider Charge.

Utilizar a aplicação eSetup

Através da aplicação eSetup, pode configurar dispositivos sem necessitar de uma ligação à Internet.

O seu smartphone ligar-se-á diretamente ao dispositivo.

Pode definir o nome do dispositivo e atribuí-lo a uma divisão. Outras configurações dependem dos dispositivos individuais.

Pode testar os dispositivos.

Para configurar um dispositivo:

  1. Escolha o tipo de dispositivo (dispositivos de luz e de estores).

  2. Selecione o tipo de dispositivo específico, por ex., regulador de luz.

  3. Ligue o dispositivo à aplicação, configurando-o para o modo de emparelhamento.

    A aplicação mostrar-lhe-á como colocar o dispositivo no modo de emparelhamento.

  4. Defina o nome do dispositivo.

  5. Atribua o dispositivo a uma divisão.

  6. Teste o dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.