SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Editar uma automatização

No ecrã Automatização (A):

  1. Toque na automatização que pretende editar (B).

No ecrã Editar a automatização, pode:

  • Alterar o ícone.

  • Mudar o nome da automatização.

  • Alterar a condição, a hora ou a ação.

Para alterar a condição, a hora ou a ação de uma automatização:

  1. Navegue até ao respetivo separador (Se/Quando/Então) e toque na condição, hora ou ação que pretende alterar.

  2. Defina os novos valores.

  3. Toque em Guardar (C).

Para remover uma condição, hora ou ação:

  1. Navegue até ao respetivo separador.

  2. Desloque a respetiva condição, hora ou ação para a esquerda.

  3. Toque em (A)

  4. Toque em Guardar (B).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.