SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Modo de conforto

O Modo de conforto é uma funcionalidade inteligente que ajuda a garantir que a temperatura definida é atingida na altura em que o aquecimento está programado para ser ligado.

Melhora o conforto térmico através do ajuste do ponto de referência antes do previsto, garantindo que a divisão atinge a temperatura pretendida no momento exato em que foi definida. Além disso, poupa energia ao otimizar os tempos de ativação da caldeira, ao contrário do aquecimento tradicional que apenas começa a aquecer na hora programada.

NOTA: O Modo de conforto como funcionalidade aplica-se a todas as divisões e não pode ser ativado para divisões individuais. Se tiver programado determinados intervalos de aquecimento para começar a solicitar calor antecipadamente, eles terão de ser reprogramados quando o modo de conforto for ativado.

Modo de conforto desativado

Quando o modo de conforto é desativado, a divisão começa a aquecer à hora programada e atinge a temperatura definida algum tempo após a hora de início programada.

A caldeira começa a aquecer às 6 da manhã, de acordo com a solicitação de programação definida para uma mudança de temperatura.

Modo de conforto ativado

Com o modo de conforto ativado, uma divisão começará a aquecer até 3 horas antes de uma mudança de temperatura programada. O tempo específico necessário para pré-aquecer a divisão é calculado pelo Wiser e pode variar.

A caldeira arranca antes das 6 da manhã para atingir a temperatura solicitada atempadamente para a mudança programada.

Quando uma divisão estiver num período de conforto, um ícone "C" com uma seta envolvente aparecerá no ecrã de ajuste da temperatura da aplicação. Este ícone também aparecerá no visor do termostato.

Durante um período de conforto, a aplicação Wiser Home e o termostato Wiser com visor exibirão a próxima temperatura definida para a qual o Wiser está a controlar o aquecimento. Por exemplo, se a programação exigir 16 °C durante a noite e, em seguida, 21 °C a partir das 6 da manhã, a aplicação Wiser Home e o termostato exibirão o "C" envolvente e 21 °C como temperatura definida durante o período de conforto.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.