SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Seleção do local de montagem

O hub é o controlador do sistema e deve estar dentro do alcance de todos os dispositivos para que o sistema funcione corretamente.

A localização ideal para o hub é determinada pelo seguinte:

  • Disposição do edifício onde o sistema está instalado

  • Localização de outros dispositivos que serão utilizados no sistema

Instruções gerais para a montagem do Hub e do Dispositivo

Referindo-se ao diagrama, é muito importante localizar o Hub (A) o mais central possível para a área ocupada por todos os dispositivos alimentados por rede elétrica (B), tais como interruptores e reguladores. A proximidade de dispositivos alimentados por bateria (C) também deve ser considerada no contexto da dica mencionada após o diagrama.

SUGESTÃO: O sensor de movimento alimentado por bateria na garagem (D) está muito longe do hub. No entanto, o sensor pode ligar-se ao hub através do dispositivo alimentado por rede elétrica, sendo usado como o interruptor de luz da garagem (E). Isto acontece porque os dispositivos alimentados pela rede elétrica também atuam como extensores de rede do sistema. Tenha esta questão em consideração ao decidir a localização do hub.

PowerTag Requisitos de montagem

Recomenda-se que o Wiser Hub (A) seja instalado a menos de 3 metros dos dispositivos PowerTag (B) para garantir uma conexão forte.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.