SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Temperatura

Termostato Radiador Wiser

CCTFR6100

Permite o controlo individual da temperatura dos radiadores.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Termostato ambiente Wiser com ecrã

CCTFR6400

Ecrã com botões táteis coloridos, sem fios, alimentado por bateria, para definir a temperatura ambiente.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Termostato Encastrado Wiser 2 A


CFMT02ZB

O Termostato encastrado Wiser 2 A é utilizado sobretudo para aplicações de aquecimento e arrefecimento à base de água, tais como aquecimento por piso radiante à base de água e aquecimento por radiador.

NOTA:O termostato não é adequado para ligar diretamente um aquecimento elétrico.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Controlador piso radiante Wiser

CCTFR6600

Controla as cabeças das válvulas do atuador térmico para regular o fluxo de água quente nos tubos do piso radiante.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Relé Caldeira Wiser

CCTFR6001

Permite controlar uma caldeira doméstica em aplicações de aquecimento central à base de água.

IMPORTANTE: O relé caldeira Wiser não é compatível com o HubR Wiser 2ª Geração.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Controlador temperatura 16A Wiser

CCTFR6700

Controla os aquecedores elétricos com comandos On/Off (Saída de relé) ou Fil Pilote.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Dispositivos de terceiros

Dispositivos que são compatíveis com um Sistema Wiser, mas não fornecidos pela Schneider Electric.

Airzone Plenum

Sistema de zonamento para AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) utilizado em edifícios que regulam a temperatura interior.

Guia do Utilizador do Dispositivo

Ar condicionado Aidoo Pro

É uma solução que lhe permite controlar o ar condicionado individual através da aplicação Wiser Home. Um ar condicionado Aidoo Pro está ligado ao ar condicionado e é conectado à aplicação Home Wiser através de Wi-Fi®.

Guia do Utilizador do Dispositivo

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.