SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Segurança e proteção

Detetor de fumo sem fios Wiser - Bateria

CCT599002

CCT599001

O detetor de fumo sem fios Wiser utiliza um sensor fotoelétrico para detetar fumo gerado por fogo. Também inclui um sensor de temperatura que deteta o calor causado pelo rápido aumento da temperatura. Quando conectado ao sistema Wiser, o dispositivo envia as notificações para o utilizador através da aplicação Wiser.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Detetor de fumo 230V Wiser

CCT599502

O Sensor de fumo 240V Wiser quadrado utiliza um sensor fotoelétrico para detetar fumo gerado por um incêndio e um sensor de temperatura que deteta calor causado por um aumento rápido da temperatura. Também inclui uma bateria de reserva que permite que o dispositivo funcione se a fonte de alimentação for desligada. Quando ligado ao sistema Wiser, o dispositivo envia notificações através da aplicação Wiser.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Sensor porta/janela Wiser

CCT591012

CCT591011

Pode ser utilizado para detetar se uma porta ou janela está aberta ou fechada.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Sensor teto Wiser

CCT595012

CCT595011

Comunica a deteção de movimento e mede a luminância do ambiente.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Sensor fuga de água Wiser

CCT592012

CCT592011

Deteta água numa superfície.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Sensor temperatura/humidade Wiser

CCT593012

CCT593011

Mede a temperatura e a humidade

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Sensor de movimento de exterior ARGUS 360

CCT564114

CCT564119

Oferece capacidades avançadas de deteção de movimento, medição LUX e deteção de temperatura. Permite-lhe automatizar e melhorar o seu ambiente de casa inteligente sem esforço.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.