SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Definir a tarifa

Pode definir a tarifa na aplicação Wiser Home para aceder aos seus custos energéticos e dados de faturação.

A opção Tarifa só está disponível se tiver instalado o seguinte dispositivo de monitorização de energia na sua casa.

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

  • Micromódulo de potência Wiser

  • Tomadas de encastrar

  • PowerTag Energy

  • Tomada Wiser

Pode definir a tarifa com base no seu tipo de contrato:

  • Tarifa fixa: A tarifa fixa para todo o período de prestação do serviço de eletricidade. Configuração - tarifa fixa.

    Taxa de horas de pico/fora de pico: A tarifa de pico é a tarifa definida para um período específico em que o consumo de energia elétrica é mais elevado. A taxa fora de pico é o período de tempo em que a procura de energia está no seu nível mais baixo. Paga por cada unidade de eletricidade consumida durante o período definido. Consulte Configurar - taxa de pico.

  • A tarifa de eletricidade não está definida, nenhuma informação relacionada com a fatura será apresentada na aplicação.

    NOTA:
    • Por predefinição, está definida a opção Sem contrato.

    • Antes de alterar o seu tipo de tarifa de tarifa de pico ou tarifa fixa para sem contrato, altere o modo de carregamento de Wiser Home AI para Carregar agora ou Manual ou Programação personalizada.

  • Tarifa feed-in:

    IMPORTANTE: A tarifa feed-in apenas será mostrada se tiver definido o PowerTag para Solar ou Solar e Bateria que abastecem a rede de eletricidade.
    A eletricidade gerada a partir da energia solar ou da energia solar e da bateria que não é utilizada é exportada para a rede elétrica. É elegível para um pagamento pela eletricidade exportada. Este pagamento é designado por tarifa feed-in.

    Consulte Configuração - tarifa feed-in.
    NOTA: Pode ver os dados de tarifa com base na sua moeda local.

Assim que o dispositivo estiver em funcionamento, receberá uma notificação em como esta funcionalidade está disponível. O ecrã Configurar tarifa aparece no ecrã inicial.

  1. Toque em Continuar.

  2. Leia a atualização da funcionalidade e arraste para navegar para o próximo ecrã.

  3. Toque em para fechar o ecrã de sobreposição.

    NOTA: Se não tiver configurado a sua tarifa, será enviada uma notificação push ao fim de 2 semanas e o último lembrete ao fim de 6 semanas.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.