SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Wiser Hub 2ª Geração

Utilize a aplicação como Instalador profissional ou Proprietário da casa:

  1. Selecione o seu hub na aplicação. Toque em Hub 2ª Geração .

    NOTA: Se tiver iniciado sessão como Instalador profissional, a aplicação verifica se existe o firmware mais recente. Se o Hub não estiver na versão mais recente, ser-lhe-á solicitado que o atualize antes de avançar com a configuração.
  2. Coloque o hub no modo de configuração, tal como as instruções fornecidas na aplicação. A seguir, toque em Seguinte (A).

  3. Ligue o seu smartphone à rede temporária Wi-Fi® do Hub por ligação do código QR ou por ligação manual.

    SUGESTÃO: Se não conseguir encontrar a palavra-passe, toque em Não consigo encontrar a palavra-passe para abrir o website de Perguntas Frequentes da Schneider Electric no seu navegador.

    Ligação do código QR:

    1. Toque em Abrir Câmara e digitalize o código QR a partir do dispositivo.

      IMPORTANTE: Permita que a aplicação aceda à sua câmara quando solicitado.
    2. Será apresentada uma janela de pop-up a solicitar autorização para utilizar uma rede Wi-Fi temporária. Toque em Conectar para estabelecer a ligação.

    Ligação manual:

    1. Toque em Conectar manualmente.

    2. Navegue até às definições do seu smartphone ou toque em Abrir as definições de Wi-Fi (C).

    3. Conecte-se ao Hub Wi-Fi® e introduza a palavra-passe localizada na tampa da frente e no interior da tampa de trás do Hub.

    4. Regresse à aplicação Wiser Home e toque em Continuar (D) para estabelecer a ligação.

      NOTA: O botão Continuar (D) só fica ativo após a associação à rede Wi-Fi do Hub.
  4. Se pretender verificar se o Hub tem a versão do firmware mais recente ou concluir o processo de instalação sem ligar à rede, toque em Ignorar (F) e continue no capítulo Atualizar o firmware.

    NOTA:
    • A opção Ignorar (F) não está disponível se iniciar sessão na aplicação como Proprietário da casa. Consulte Funções na aplicação Wiser Home para obter informações sobre os níveis de acesso.

    • O Instalador profissional tem a capacidade de ignorar a configuração Wi-Fi® e concluir o processo de instalação. No entanto, isto significa que não será possível conectar o Hub a Wi-Fi®, registar uma conta ou controlar os seus dispositivos fora da sua casa.

  5. Para ligar o Hub à sua rede Wi-Fi® e continuar a configuração, toque em Continuar (G) e continue com o capítulo Ligar-se ao Wi-Fi®.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.