SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Configuração - tarifa fixa

Para definir a tarifa fixa:
  1. Após ler as informações de inclusão na tarifa. No ecrã da Tarifa , toque em Eletricidade.
    NOTA: Se já tiver configurado as suas definições de tarifa, siga a navegação do menu abaixo se necessitar de modificar a tarifa.
    No ecrã inicial, toque em > Gestão de Energia > Tarifa > Eletricidade.
  2. Toque em (A) e selecione Vazia.
  3. Toque em (B) para definir o limite do contrato.
    IMPORTANTE:
    1. Selecione o seu limite do contrato (kVA/A/kW) no menu pendente, depois toque em e insira um valor usando o teclado numérico de acordo com o seu país.
      SUGESTÃO: O valor predefinido é 15 kW com intervalo de 1 a 42 kW..

      Será apresentada uma janela de notificação indicando que o Limite do Contrato é utilizado pelo algoritmo da Gestão Antidisparo. Se for definido incorretamente, pode não funcionar como esperado e pode resultar no disparo da alimentação. Toque em Continuar, se quiser continuar.

      IMPORTANTE: O Antidisparo só é aplicável se tiver instalado o Aquecedor de Água/Tomada VE/Schneider Charge/EVlink Home Smart na sua casa.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).
    2. Toque em após definir o limite do contrato.
  4. Toque em (C) e selecione um tipo de assinatura (D) (refere-se a uma taxa corrente).
  5. Introduza um valor no campo Custo (€) (E) e toque em Definir.
    SUGESTÃO: Os Encargos fixos são aplicados para recuperar o custo básico do serviço de eletricidade, independentemente da quantidade de energia utilizada. Estes custos são custos de eletricidade que não mudam, independentemente da quantidade de eletricidade que usa. Este montante é fixo nas suas faturas de eletricidade.
  6. Toque em (F), introduza uma tarifa fixa de consumo no campo Tarifa - €/kWh e toque em Atualizar.
  7. Toque em Guardar (G).
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.