SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Descripción de las prioridades del modo de control

En la gestión de dispositivos, es necesario priorizar diferentes modos de control para regular el funcionamiento de los dispositivos. Esta sección determina qué acciones de control tienen prioridad sobre otras para ofrecer instalaciones más seguras, eficientes y fáciles de usar.

Gestión de cargas (prioridad más alta)

La gestión de cargas evita que la protección se dispare al desconectar la carga o reducir la potencia de la carga. Cuando el consumo total de energía en un hogar se acerca o excede el límite máximo permitido, la gestión de cargas toma el control para reducir o apagar algunos ciertos dispositivos temporalmente. La gestión de cargas tiene asignadas las prioridades más altas y sustituye cualquier otra acción, como el override manual y la programación horaria predefinida.

NOTA: La gestión de cargas solo es aplicable al cargador de EV, micromódulo de potencia (calentador de agua), enchufes inteligentes y enchufe inalámbrico.

Escenario 1: En su hogar están funcionando al mismo tiempo varios dispositivos de alta potencia, como el aire acondicionado y un horno eléctrico. Tenga en cuenta que la potencia máxima permitida es de 40 A y que otros dispositivos están utilizando 30 A. Ha programado el cargador de EV para que se encienda al mismo tiempo.
Respuesta: El cargador ajusta temporalmente su consumo a 10 A para no sobrecargar el circuito eléctrico. Se reanuda la carga normal una vez que la carga disminuye.

Escenario 2: Su hogar maneja al mismo tiempo varios dispositivos de alta potencia, como el aire acondicionado y un horno eléctrico. Tenga en cuenta que la potencia máxima permitida es de 40 A y ya se ha consumido. Ha programado el cargador de EV para que se encienda al mismo tiempo.
Respuesta: El cargador no se activará. En su lugar, se le notificará que la carga no está disponible debido al excesivo consumo de energía en su hogar. La carga normal se reanudará una vez que la carga disminuya. Consulte Gestión de cargas para obtener información detallada sobre la gestión de cargas.

Override manual

El override manual es una acción iniciada por el usuario que cambia temporalmente los ajustes actuales o el comportamiento de un dispositivo y sustituye cualquier programación horaria preexistente o control automatizado implementado al mismo tiempo. Se considera un override si el dispositivo tiene una programación horaria predefinida que está activa. Esta suele ser la acción más reciente que se activa en el dispositivo, como ajustar el dispositivo en modo Ausente, cambiar los ajustes manualmente o activar momentos específicos. Sin embargo, si se activa la gestión de cargas debido al alto uso de energía, se anulará el override manual para evitar la sobrecarga del sistema eléctrico.

Escenario 1: El cargador está programado para comenzar a las 22:00. A las 18:00, inicie manualmente la carga del cargador de EV debido a la baja batería del coche y a la necesidad de cargarlo cuanto antes.
Respuesta: El override manual tiene prioridad sobre el tiempo de carga programado. El cargador de EV inicia la carga de inmediato y sustituye la programación valle hasta la siguiente activación.

Escenario 2: Las luces de la sala de estar están encendidas según la programación horaria de 19:00 a 23:00. A las 20:00 desea ver una película y activar un momento como Noche de cine (las luces de la sala de estar se ajustan en OFF).
Respuesta: Las luces de la habitación se apagarán hasta la siguiente activación.

Escenario 3: El sistema de calefacción está programado para encenderse a las 6:00 y ajustar la temperatura a 22 °C, apagarse a las 8:00, encenderse de nuevo a las 18:00 a 22 °C y apagarse a las 22:00. Imagine que tiene frío y ajusta manualmente el sistema de calefacción a 24 °C a las 5:00.
Respuesta: El override manual tiene prioridad sobre la programación horaria predefinida y cambia la temperatura a 24 °C hasta la siguiente activación.

Programación horaria predefinida (prioridad más baja)

Las programaciones horarias predefinidas son tiempos definidos por el usuario, como automatizaciones, programaciones recurrentes regulares o programaciones optimizadas por el sistema (por ejemplo, Wiser Home IA) para aumentar la eficiencia energética y la comodidad. Las programaciones horarias predefinidas se consideran de prioridad más baja, de modo que se sustituirán por el override manual y la gestión de cargas.

Escenario 1: El cargador de EV está programado para Wiser Home IA. Esto implica que el cargador de EV se cargará automáticamente en el período de coste de Wiser Home IA, por ejemplo, de 20:00 a 22:00. Durante este período, la demanda total de energía excede el límite de la casa.
Respuesta: Para evitar que se dispare el interruptor automático, se activa la gestión de cargas y se apaga o reduce temporalmente el cargador de EV para evitar sobrecargas, con lo que se anula la programación horaria de Wiser Home IA.

Escenario 2: Tiene una programación horaria predefinida para que la luz de la sala de estar se encienda todos los días a las 18:00 y se apague a las 22:00. También ha ajustado la luz de la sala de estar para que se apague cuando esté en modo Ausente. A las 19:00, sale de casa inesperadamente y activa el modo Ausente para una emergencia.
Respuesta: El modo Ausente anula la programación horaria predefinida y apaga la luz de la sala de estar hasta la siguiente activación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.