SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Información

Insights ofrece un resumen general del uso de la energía, ahorros y patrones que influyen en la eficiencia energética.

  1. En la pantalla Inicio, toque .

    A

    Muestra el coste energético total del año actual. Pulse Ver desglose para consultar un análisis detallado de los costes.

    NOTA: Puede cambiar el período de tiempo mostrado (días, meses y años).

    B

    Muestra el porcentaje de energía ahorrada para el mes actual, junto con una comparación de la media de 3 meses. También ofrece datos sobre las horas ahorradas en Modo Ausente y le permite activar Modo Eco para obtener ahorros adicionales.

    C

    Rastrea los ajustes realizados en la calefacción, incluido el número de veces que se aumentó o disminuyó la calefacción, así como los factores ambientales, por ejemplo, las horas de sol, que pueden influir en las necesidades energéticas. Consulte Tiempo atmosférico y calefacción para obtener información detallada.

    D

    Un gráfico muestra cómo las temperaturas externas han influido en el uso de calefacción en los últimos 30 días. Toque Informe de calor para ver los datos de temperatura de cada habitación de su hogar. Consulte Histórico de temperaturas para obtener información detallada.

    NOTA: B, C y D no aparecerán si no tiene dispositivos de calefacción instalados en su casa.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.