SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Dispositivos Wiser compatibles con un puente Matter

A continuación, se muestran los dispositivos compatibles con un puente Matter:

Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

Sensores

Sensor de ventana/puerta Wiser

Sensor de inundación Wiser

Sensor de movimiento Wiser

Sensor de temperatura/humedad Wiser

Luces

Micro módulo interruptor Wiser

Interruptor 10A conectado

Reguladores

Micro módulo regulador Wiser
Micromódulo regulador Wiser LED
Regulador universal giratorio conectado
Regulador universal de pulsación conectado

Persianas

Micro módulo control de persianas Wiser

Interruptor de persianas conectado

Electrodomésticos

Termostato de radiador Wiser

Termostato de habitación Wiser

Controlador suelo radiante Wiser

Toma de corriente inteligente, 1 elemento, conectada

Enchufe Inalámbrico

Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado

Clima

 

Seguridad

Detector de humo inalámbrico Wiser

Alarma de humo Wiser - 230 V

Energía

PowerTag E

PowerTag C

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.