SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Ajustes de la cuenta

En el menú Cuenta puede gestionar su dirección, personalizar notificaciones y alarmas, gestionar la privacidad, conectar aplicaciones de terceros, actualizar su contraseña e incluso eliminar su cuenta cuando sea necesario.

En el menú de configuración:

  1. Toque Cuenta (A).

El menú Cuenta:

Mi hogar Ajuste los detalles de su hogar.
Notificaciones y Alarmas Ajuste qué Notificaciones y Alarmas desea recibir.
Aplicaciones y Conexiones

Las aplicaciones y conexiones tienen las siguientes opciones:

Conexiones Wiser

  • Wiser Energy: Si tiene una cuenta de Wiser Energy, puede enlazar la aplicación Wiser Energy o crear una cuenta.

Conexiones de terceros

  • Alexa/Google Home: Se integra con aplicaciones populares de terceros como Alexa y Google Home para un control por voz cómodo. Consulte Control por voz para obtener información detallada.

  • Matter: Active equipos compatibles con Matter para que se comuniquen con aplicaciones de terceros, como Google Home, Apple Home y Amazon Alexa, lo que garantiza una interacción transparente entre sus dispositivos inteligentes. Consulte Matter para obtener información detallada.

Gestión de privacidad

Activa o desactiva la opción de recibir correos electrónicos de marketing y contribuir al análisis de datos para la mejora del servicio. También ofrece información sobre las condiciones de uso y el aviso de privacidad.

Cambia la contraseña Puede cambiar su contraseña aquí.
NOTA: Puede consultar los requisitos de la contraseña para Wiser Home en el capítulo Creación de una cuenta
SUGERENCIA: Tenga en cuenta las sugerencias sobre contraseñas y otros métodos para proteger su sistema en el capítulo Principios de la ciberseguridad
Cerrar sesión

Cerrar sesión en su cuenta

NOTA: Para usar la aplicación Wiser Home debe haberse conectado usando una cuenta.
Eliminar mi cuenta

Elimine su cuenta.

La eliminación de su cuenta es inmediata y permanente.

Debe iniciar sesión en su Wiser Hub para poder eliminar su cuenta.

NOTA: Si elimina su cuenta, su dirección de correo electrónico se etiquetará como eliminada.
NOTA: No es posible restaurar una cuenta eliminada.
NOTA: Si elimina su cuenta, cerrará su sesión en el sistema Wiser y no podrá volver a iniciar sesión. Asegúrese de poner fuera de servicio su sistema Wiser en primer lugar.
SUGERENCIA: En lugar de eliminar su cuenta, si necesita dejar atrás un sistema Wiser (por ejemplo, por mudanza), reinicie el Hub y mantenga sus credenciales listas para el próximo sistema Wiser.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.