SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Amazon Alexa

Amazon Alexa® (Alexa) es un asistente personal inteligente desarrollado por Amazon®, capaz de interacciones por voz.

Wiser trabaja con Alexa para permitirle regular la temperatura de cada habitación de su sistema usando una palabra de reactivación y una instrucción.

La palabra de reactivación es "Alexa", seguida de una instrucción como "aumenta la temperatura".

En la actualidad, Amazon ha hecho que la interacción y comunicación con Alexa solo esté disponible en inglés y alemán.

Configuración de Wiser Home con Alexa

  1. En la pantalla Inicio de la aplicación Wiser Home, pulse .

  2. Pulse Cuenta > Aplicación y conexiones para buscar servicios en la nube.

  3. Pulse la opción Alexa. Esto le redirigirá al sitio web de Amazon para vincularlo al sistema de Wiser.

  4. Haga clic en Habilitar para vincular Alexa con su sistema de Wiser.

  5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que ha configurado para el sistema de Wiser y pulse Hecho.

  6. Conceda los permisos necesarios. Recibirá una confirmación de que su cuenta ya está vinculada.

    Alexa detectará todos los dispositivos de Wiser Home que haya configurado, lo cual le permitirá controlar el sistema de Wiser con la aplicación Alexa y los comandos de voz.

Cambios realizados con Alexa

Si se pide a Alexa que aumente la temperatura en 2 °C, Alexa añadirá 2 °C a su valor de consigna. Si la temperatura ambiente ya es >2 °C por encima del valor de consigna actual, la temperatura real no cambiará y Wiser no encenderá la calefacción.

Ejemplo: Si el valor de consigna actual es de 16 °C, la temperatura actual de la habitación es de 19 °C y le solicita a Alexa que incremente la temperatura en 2 °C: el valor de consigna actual cambiará a 18 °C pero la calefacción no se conectará porque la temperatura de la habitación ya es superior a 18 °C.

Todo lo que le diga a Alexa que haga en relación con los termostatos de habitación Wiser y los termostatos de radiador durará solo una hora, o hasta que el siguiente valor de consigna programado cambie si ese cambio va a ocurrir en menos de una hora. Después de esto, vuelve a su ajuste original, y debe pedirle a Alexa que lo haga de nuevo.

Si un dispositivo sigue una programación horaria, cualquier configuración cambiada por Alexa durará hasta el siguiente evento en la programación horaria. Si el dispositivo está en funcionamiento en modo manual, cualquier instrucción a Alexa se mantendrá hasta la siguiente instrucción o ajuste manual.

Instrucciones comunes de Wiser para Alexa

Alexa requiere instrucciones explícitas. Debe informar a Alexa sobre la habitación a la que desea dirigirse, seguida de una instrucción, como "aumenta la temperatura". Si no se menciona una habitación específica, Alexa le preguntará a qué habitación se refiere y, a continuación, aumentará la temperatura de consigna en 1 °C únicamente en la habitación que ha mencionado en su respuesta.

Si desea que la temperatura de consigna aumente 4 °C en la sala de estar, debe decir de forma explícita a Alexa "aumenta la temperatura del salón en 4 °C".

A continuación se enumeran los comandos Wiser más comunes utilizados con Alexa:

  • Encontrar dispositivos: "Alexa, encuentra dispositivos"

  • Reducir la temperatura: "Alexa, reduce 4 grados la temperatura de la planta superior"

  • Aumentar la temperatura: "Alexa, aumenta 3 grados la temperatura en la planta superior"

  • Ajustar la temperatura: "Alexa, ajusta la temperatura de la planta superior a 20 grados"

  • Obtener la temperatura: "Alexa, ¿cuál es la temperatura de la planta superior?"

  • Obtener el valor de consigna: "Alexa, ¿cuál es el ajuste de la planta superior?"

NOTA: Alexa considera los nombres de las habitaciones y las luces como los dispositivos.

A continuación se enumeran comandos comunes de los enchufes inalámbricos Wiser utilizados con Alexa:

  • Apagar las luces en el enchufe llamado lámparas de cabecera: "Alexa, apaga las lámparas de cabecera".

  • Encender las luces en el enchufe llamado lámparas de cabecera: "Alexa, enciende las lámparas de cabecera".

Sugerencias al utilizar Alexa:

  • Se recomiendan nombres de habitaciones simples, como "sala de estar".

  • No puede encender ni apagar la calefacción con Alexa.

  • No puede aumentar/disminuir la temperatura desde el estado apagado. Cuando una habitación está ajustada en desconectado, puede ajustar la habitación a una temperatura específica.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.