SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio proporciona acceso rápido a sus dispositivos favoritos, le permite activar momentos sin esfuerzo y ofrece consejos personalizados para ayudarle a maximizar el ahorro de energía.

Pantalla de inicio:

A

Ajuste

Pulse para navegar hasta la pantalla de ajustes.

B

Dispositivos favoritos

Puede añadir los dispositivos que utiliza con más frecuencia a la sección de favoritos para acceder rápidamente a ellos. Desplácese horizontalmente para ver todos sus dispositivos favoritos. Consulte Gestionar favoritos para obtener información sobre cómo añadir dispositivos a los favoritos.

NOTA:
  • Si solo tiene un dispositivo instalado en su hogar, esta sección lo mostrará como Tu dispositivo en lugar de Dispositivos favoritos.

  • Si el dispositivo sigue actualmente la programación horaria, se muestra hasta cuándo el estado actual permanecerá activo según la programación. Por ejemplo, hasta las 16:00 (H) significa que el dispositivo permanecerá encendido hasta las 16:00.

C

Momentos

Puede ver todos los momentos que ha creado para su hogar, lo que le permite activarlos o desactivarlos fácilmente.

Para reorganizar el orden de los momentos:

  1. Pulse la opción Editar.

  2. Arrastre y suelte los momentos para organizarlos en el orden que prefiera.

NOTA:  Si no desea ver momentos en la pantalla de inicio, vaya a  > Pantalla de inicio y desactive el interruptor de alternancia Mostrar momentos.
D

Consejos y recomendaciones

Ofrece consejos y recomendaciones útiles para ayudarle a hacer el mejor uso de sus dispositivos y optimizar el uso de energía. Desplácese en horizontal o pulse Ver todo para ver todos los consejos. Consulte Consejos y recomendaciones para obtener información más detallada.

NOTA: Si no desea ver Consejos y recomendaciones en su pantalla de inicio, vaya a  > Pantalla de inicio y desactive el interruptor de alternancia Consejos y recomendaciones.

E

Estadísticas

Pulse para navegar hasta la pantalla Estadísticas. Aquí puede encontrar información detallada sobre su sistema Wiser, como el ahorro de energía, la actividad del sistema, el tiempo de calefacción y el acceso a su histórico de temperaturas.

NOTA: Si ha añadido un dispositivo de energía, como un PowerTag E, al tocar se abrirá la información sobre Energía. Lea la guía del usuario del correspondiente dispositivo para obtener más información. Consulte el apartado Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

F

Control

Ver/controlar todos los dispositivos instalados en su hogar, organizados por las habitaciones a las que están asignados. Consulte el apartadoControl del dispositivo para obtener información detallada sobre cómo controlar los dispositivos.

NOTA: Si solo tiene un dispositivo instalado en su hogar, la pestaña Control no estará disponible.

G

Automatización

Pulse para navegar hasta la pantalla Automatización, donde podrá ajustar momentos, programaciones horarias y automatizaciones para su hogar. Lea la guía del usuario del correspondiente dispositivo para obtener más información. Consulte el apartado Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

J

Encabezado

Ofrece mensajes y notificaciones importantes. Estos mensajes pueden incluir actualizaciones sobre el estado del dispositivo, problemas de conectividad y otras alertas pertinentes para mantenerle al día sobre su sistema doméstico.

Ejemplo:  En la pantalla actual, el encabezado muestra un mensaje sobre un dispositivo que está sin conexión, junto con información sobre cómo mejorar la intensidad de la señal. Le ayudará a identificar y resolver rápidamente cualquier problema de conectividad.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.