SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Control del clima

El control del clima implica la gestión de la conducta de los dispositivos de climatización dentro del sistema Wiser. Para crear un control del clima, los dispositivos de climatización deben estar asignados a una habitación.

Control del clima de nivel de sistema

  • Si un sistema de calefacción de un elemento Wiser, como la calefacción por suelo radiante, es compatible con una fuente de calor centralizada a base de agua (una caldera o bomba de calor), entonces esa fuente única puede ser de calefacción o refrigeración, pero no ambas.

  • Las habitaciones que tienen su fuente en la fuente única de calor y no pueden refrigerar (por ejemplo, habitaciones basadas en radiadores), no funcionarán durante el período de refrigeración. Por ejemplo, cuando el sistema se encuentra en modo refrigeración en una habitación sin refrigeración:

    • El termostato de radiador no realizará un Boost y mostrará el mismo estado que en el modo de bloqueo parental.

    • El termostato de habitación se activará usando cualquiera de las 3 teclas  (+, -, O), pero las pulsaciones posteriores de botones no cambiarán el punto de ajuste.

  • El agua caliente doméstica generalmente está fuera del alcance de la refrigeración. Esto significa que, durante el modo refrigeración, cualquier control de agua caliente funcionará normalmente (puede contar con una alimentación alternativa, por ejemplo, eléctrica)

  • Las habitaciones que no tienen una fuente central de calor (por ejemplo, las habitaciones de calefacción eléctrica) continuarán funcionando normalmente en el modo Calefacción cuando el modo Refrigeración esté activado.

  • Cuando haya varios dispositivos de suelo radiante, cada uno con una entrada de interruptor de calor/frío, solo uno de ellos deberá indicar que se está refrigerando todo el sistema para ponerlo en modo refrigeración

NOTA: Consulte la guía del usuario del dispositivo empleado para obtener información más detallada sobre las características de control del clima de un dispositivo específico.Lista de dispositivos Wiser proporciona los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

Control del clima de nivel de habitación

Cuando se asigna un dispositivo de climatización a una habitación, se crea un clima único que incluye todos los dispositivos de climatización asignados a esa habitación.

El control del clima parece y funciona como un control del dispositivo. Puede controlar el control del clima directamente desde la pantalla de inicio y asignarlo a momentos o programaciones horarias.

  • Todos los dispositivos de climatización asignados a una habitación se combinarán como un solo control del clima.

  • No se puede asignar un nombre al control del clima a diferencia de otros dispositivos, pero tomará el nombre de la habitación.

  • Los dispositivos de climatización individuales no se pueden asignar a una programación horaria o un momento. En cambio, el control del clima aparecerá en las listas pertinentes.

  • Cuando asigna un dispositivo de control del clima (como un termostato) a una habitación usando la aplicación Wiser Home, el sistema aplica una programación a nivel de habitación. Esto significa que todos los dispositivos dentro de la misma habitación siguen una programación horaria de calefacción compartida. En función del rol del usuario, se crea una programación horaria predeterminada cuando se asignan dispositivos de climatización.

    Cuando se registra como instalador profesional:

    • En la pantalla de control del dispositivo, el interruptor de alternancia Seguir la programación horaria está desactivada por defecto.

    • Todas las habitaciones están ajustadas en modo manual.

    • Puede activar el interruptor de alternancia Seguir la programación horaria si desea que se aplique la programación horaria de calefacción por defecto.

    Cuando se registra como propietario de la casa:

    • En la pantalla de control del dispositivo, el interruptor de alternancia Seguir la programación horaria está en ON por defecto.

    • El sistema aplica automáticamente una programación horaria de calefacción por defecto.

    • Puede editar la programación horaria en cualquier momento para adaptarlo a su rutina diaria y sus preferencias.

  • El manejo manual de un único dispositivo del control del clima (por ejemplo, uno de los tres termostatos de radiador) enviará un comando al control del clima, que afectará a todos los dispositivos asignados. (Los tres termostatos de radiador se abrirán/cerrarán en función del comando).

  • Los dispositivos individuales pueden bloquearse contra el funcionamiento manual.

  • Para eliminar un dispositivo de climatización del control del clima, elimine el dispositivo de climatización de la habitación.


Control del clima:

A

Modo Boost

B

Temperatura objetivo

C

Icono de estado

Icono de calefacción:

Icono de refrigeración:

D

Temperatura medida en la habitación

E Control deslizante para ajustar la temperatura objetivo
F

Si el control del clima está asignado a una Programación horaria, puede elegir si el control del clima debe seguir la programación horaria.

G

Le permite editar una Programación horaria existente.

SUGERENCIA: Si el control del clima está asignado a una programación horaria, la opción Crear o asignar una programación horaria estará disponible.
H

Añadir o eliminar el dispositivo de Dispositivos favoritos. Consulte la sección Gestión de favoritos

J

Navegue a los Detalles de la habitación de la habitación a la que está asignada el control del clima.

Configuración de un control del clima

Al configurar su control del clima, asegúrese de tener en cuenta la siguiente información.

Control de calefacción:

  • Si su hogar utiliza un relé 16 A Wiser para control de la temperatura, debe añadir un termostato de habitación Wiser o un sensor de temperatura/humedad Wiser a la habitación en cuestión.

  • Si su hogar utiliza un controlador suelo radiante Wiser, debe añadir un termostato de habitación Wiser / sensor de temperatura/humedad Wiser / termostato empotrado Wiser 2 A a la habitación en cuestión.

  • Si ha asignado más de dos termostatos de radiador a una habitación, se recomienda asignar también un termostato de habitación / sensor de temperatura/humedad Wiser/ termostato empotrado Wiser 2 A a esa habitación.

  • Asigne únicamente un termostato de habitación a cualquier control del clima.

Control de refrigeración:

  • Si su hogar utiliza un controlador suelo radiante Wiser, debe añadir un termostato de habitación Wiser / sensor de temperatura/humedad Wiser / termostato empotrado Wiser 2 A a la habitación en cuestión.

  • Cuando se activa el modo Refrigeración en un termostato empotrado Wiser 2 A o en la calefacción por suelo radiante, todos los dispositivos pasan al modo Refrigeración. Por lo tanto, si el termostato empotrado Wiser 2 A están en modo Refrigeración, la calefacción por suelo radiante pasa al modo Refrigeración aunque su entrada de refrigeración no esté activada. Consulte la guía del usuario del correspondiente dispositivo para obtener más información. Lista de dispositivos Wiser proporciona los enlaces a la guía del usuario del dispositivo de cada dispositivo.

  • La temperatura de consigna de la calefacción por suelo radiante es de entre 18 °C y 30 °C.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.