SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Ajustes de la pantalla de inicio

La aplicación Wiser Home ofrece opciones para personalizar la pantalla de inicio.

Encontrará las opciones de la pantalla de inicio en el menú de ajustes.

Ajuste

ON

OFF

Inicio en la pestaña Control

La aplicación se abre directamente en la pestaña Control.

La aplicación se abrirá en la pantalla de inicio.

Mostrar momentos

La lista de momentos disponibles se muestra en la parte superior de la pantalla de inicio.

Los momentos no se mostrarán en la pantalla de inicio.

Mostrar consejos y recomendaciones

En la pantalla de inicio se muestran consejos y recomendaciones útiles.

Los consejos y recomendaciones están ocultos en la pantalla de inicio.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.