SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Actividad y entorno

(A) Muestra datos interesantes sobre cómo utiliza su sistema de calefacción, así como otras cosas interesantes que han estado sucediendo en su entorno durante el mes actual.

Estos números se actualizan cada hora. La cantidad de veces que ha reducido la calefacción se contabiliza por potenciación manual o reducción. La cantidad de veces que ha aumentado la calefacción se contabiliza por potenciación o ajuste manual de la temperatura. El número de horas de sol se calcula como el número de horas en que la cobertura de nubes era inferior al 50 %.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.