SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Histórico de temperaturas

El rendimiento de su sistema de calefacción puede monitorizarse con el Histórico de temperaturas.

Permite visualizar el historial de temperaturas exteriores, de consigna (objetivo) y de la habitación y permite una comparación temporal de habitación por habitación a fin de garantizar que el rendimiento del sistema se corresponde con las operaciones programadas y manuales.

Wiser registra las temperaturas exteriores, de consigna y de la habitación de forma continua y proporciona los datos en el Histórico de temperaturas. El informe se actualiza diariamente y los datos de temperatura de un día determinado están disponibles al día siguiente. Es posible ver el informe del día, de la semana y del mes.

Para navegar al Histórico de temperaturas:

  1. Toque Histórico de temperaturas (A).

  2. Histórico de temperaturas:

Vista de habitación individual

Cuando se accede por primera vez, el informe se abre desde la vista de habitación individual.

De manera predeterminada, esta vista muestra la temperatura de la habitación de hoy para la primera habitación como aparece en la pantalla de inicio de la aplicación. También muestra la temperatura ajustada de la habitación (siempre se ilustra con una línea negra).

La temperatura exterior no se muestra de forma predeterminada, pero también puede verla seleccionándola en el selector de habitaciones.

Al ver una habitación individual, es posible ver cuánto tiempo tarda la habitación en calentarse o enfriarse hasta la temperatura ajustada; la línea negra muestra la temperatura ajustada (objetivo), es decir, la programación de calefacción de Wiser para la habitación (si está en modo automático) o la temperatura ajustada seleccionada manualmente (si está en modo manual). Esta línea indica la temperatura de la habitación a la que Wiser está regulando en todo momento.

NOTA: La vista de habitación individual siempre muestra la línea de temperatura ajustada (objetivo) para una habitación determinada. En esta línea también se pueden ver cambios temporales en la temperatura ajustada, como potenciaciones manuales y anulaciones de temperatura.

Vista de varias habitaciones

La vista de varias habitaciones permite ver y comparar simultáneamente hasta 16 habitaciones. La temperatura exterior también puede seleccionarse/deseleccionarse en esta vista.

NOTA: Si solo hay una habitación seleccionada en la vista de varias habitaciones, aparecerá la línea negra que indica la temperatura ajustada.

Vista mensual

La vista mensual proporciona un resumen de las fluctuaciones de temperatura de la habitación durante un mes determinado. Se realiza la media de todas las temperaturas diarias en esta vista debido al tamaño de la pantalla.

La temperatura exterior en esta vista se muestra como una franja verde que indica las temperaturas mínimas/máximas diarias y el rango en el que las temperaturas diarias han oscilado durante el transcurso del mes.

Visualización de temperatura

El nombre de la habitación y la temperatura aparecerán al pulsar una línea de temperatura. Se puede tocar cualquier área fuera de la línea para que desaparezcan de nuevo. Es posible tocar cualquier punto de una línea de temperatura, incluido el contorno del área de temperatura exterior verde. Las líneas de temperatura pueden pulsarse en las tres vistas (diaria/semanal/mensual).

Datos de temperatura que faltan

Es posible que, en ocasiones, el sistema no disponga de datos sobre la temperatura. Esto podría deberse a fallos de alimentación, falta de conectividad a Internet, baterías de dispositivos agotadas o a una señal RF deficiente. La falta de datos se indica mediante una línea de puntos que conecta dos puntos entre los que no hay disponibles datos.

Si faltan datos de una fecha o rango de fechas determinado, el signo de interrogación en la barra HABITACIONES se sustituye por . Si los datos de la fecha/rango de fechas están disponibles en un momento posterior, o si se cambia la vista a otra fecha/rango en el que no faltan datos, el signo de interrogación volverá a aparecer.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.