SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Edición de una programación horaria

En la página Detalles de la programación horaria:

  • Toque el icono (A) para cambiar el nombre de la programación horaria.

  • Seleccione los dispositivos (B) a los que se debe aplicar la programación horaria.

  • Seleccione el día (C) en el que desea añadir o editar eventos.

  • Toque el icono (D) para editar un evento.

  • Toque el icono (E) para añadir un evento al día seleccionado.

  • Toque el icono (F) para copiar un día o una programación horaria.

  • Toque Atrás (G ) para volver atrás.

Adición/edición de un evento

  • Ajuste el estado (A) deseado.

    NOTA: El estado del dispositivo será diferente para los diferentes tipos de dispositivo.
  • Ajuste la hora (B) del evento.

    SUGERENCIA: También puede establecer la hora del evento en Amanecer o Atardecer si la opción está disponible para el tipo de dispositivo seleccionado. La aplicación Wiser Home ajustará la hora correspondiente cada día.

  • Para guardar los ajustes del evento, toque Aceptar.

  • Para descartar los cambios, toque Cancelar.

  • Para eliminar un evento, toque Eliminar. (No disponible al añadir un evento.)

NOTA: Las opciones y estados disponibles son específicos del dispositivo. Puede encontrar información detallada en la Guía del usuario del dispositivo del correspondiente dispositivo. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la Guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.