SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Modificación de la información de inicio de sesión Wi-Fi

Si ha realizado cambios en la red Wi-Fi® de su hogar, debe aplicar dichos cambios en el hub.

La aplicación Wiser detectará que se ha perdido la conexión con el hub y sugerirá soluciones.

Para cambiar la información Wi-Fi® en el hub:

  1. Pulse He cambiado mi router Wi-Fi (A).

La aplicación le guiará por el proceso para seleccionar una red Wi-Fi® e introducir la contraseña.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.