SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Descarga del firmware del hub en la aplicación

Cuando el hub está conectado a la nube de Wiser, se actualiza automáticamente con el firmware más reciente.

Si quiere actualizar el hub manualmente antes de conectarlo a la nube, puede usar la aplicación como instalador profesional.

IMPORTANTE: La descarga del firmware del hub solo está disponible para el Wiser Hub 2.a generación y HubR Wiser 2.a generación.

Como instalador profesional:

  1. Pulse Firmware del hub (A).

  2. Pulse Buscar actualizaciones (B).

  3. Si hay una nueva versión de firmware, se descargará en la aplicación.

NOTA: Si hay guardado un firmware en la aplicación, puede comprobar el número de versión y la fecha de expiración.
  • Para comprobar si hay una versión más reciente disponible, pulse Actualizar el firmware (A).

  • Para eliminar un firmware de la aplicación, pulse la papelera (B).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.