SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Elementos de mando

A Configuración

Activa la red Wi-Fi® temporal del Hub. Se utiliza durante el proceso de puesta en marcha y la resolución de problemas.

B Anulación de calefacción*

Al activar la anulación de calefacción, se encenderá el sistema de calefacción conectado durante 2 horas independientemente de los ajustes en la aplicación o los termostatos.

Para iniciar la anulación: pulse y mantenga pulsado el botón durante más de 3 segundos.

Para detener la anulación, pulse brevemente el botón.

*NOTA: El interruptor de anulación de calefacción se apaga cuando la temperatura está cerca del punto de ajuste. Sin embargo, en la aplicación, el símbolo de la llama de calefacción continuará mostrándose hasta que se alcance el punto de ajuste. Este es un funcionamiento normal y no afectará la calefacción.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.