SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Comportamiento del LED

LED de configuración

LED Descripción

El Hub se está iniciando o arrancando.

El Hub está encendido y funciona con normalidad.

La red Wi-Fi® temporal del Hub está activada

El Hub está buscando activamente el dispositivo para emparejar.

Error de Wi-Fi®

El Hub no se puede conectar a su red Wi-Fi®.

Compruebe si su router está encendido y funciona con normalidad. Si ha cambiado sus credenciales de Wi-Fi® o ha instalado un nuevo router, configure el Hub según corresponda.

Actualización del firmware

Durante el proceso de actualización del firmware, el Hub se desconectará de la red Wi-Fi®.

El Hub no se puede conectar a la nube de Wiser.

El Hub continúa controlando los dispositivos conectados con normalidad.

La aplicación solo se conectará al Hub cuando su smartphone esté en la misma red Wi-Fi® que el Hub.

LED de calefacción

LED Descripción

La calefacción conectada está activa.

La anulación está activa.

Otras indicaciones LED

LED Descripción

Rojo fijo

El Hub solo está conectado a la red Wi-Fi, sin conexión a Internet.

Rojo parpadeante

El Hub está buscando una red Wi-Fi.

Verde fijo

El Hub está conectado a Internet.

Parpadeo prolongado en verde y ámbar

El Hub tiene un problema de conectividad. Apague el Hub y volver a encenderlo al cabo de un rato.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.