SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

LED

LED Descripción

El Hub se está iniciando o arrancando.

El Hub está encendido y funciona con normalidad.

La red Wi-Fi® temporal del Hub está habilitada

El Hub está buscando activamente el dispositivo para la vinculación.

Error de Wi-Fi®

El Hub no puede conectarse a su red Wi-Fi®.

Compruebe si su router está encendido y funciona con normalidad. Si ha cambiado sus credenciales de Wi-Fi® o ha instalado un nuevo router, configure el Hub según corresponda.

Actualización del firmware

Durante el proceso de actualización del firmware, el Hub se desconectará de la red Wi-Fi®.

El Hub no se puede conectar a la Nube de Wiser.

El hub continúa controlando los dispositivos conectados con normalidad.

La aplicación solo se conectará al Hub cuando su smartphone esté en la misma red Wi-Fi® que el Hub.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.