SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Energía

PowerLogicTM - PowerTag Resi9 F63

R9M60

R9M70

Es un sensor de energía con comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar.  Se utiliza junto con el Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar qué carga está consumiendo la mayor cantidad de energía.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

PowerLogicTM - PowerTag Acti9 F63

A9MEM1560

A9MEM1570

Es un sensor de energía con comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar.  Se utiliza junto con el Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar qué carga está consumiendo la mayor cantidad de energía.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

PowerLogicTM - PowerTag Resi9 M63

R9M20

R9M21

R9M22

R9M40

R9M43

R9M41

R9M42

Es un sensor de energía con comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar.  Se utiliza junto con el Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar qué carga está consumiendo la mayor cantidad de energía.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

PowerLogicTM - PowerTag Acti9 M63

A9MEM1520

A9MEM1521

A9MEM1522

A9MEM1540

A9MEM1543

A9MEM1541

A9MEM1542

Es un sensor de energía con comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar.  Se utiliza junto con el Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar qué carga está consumiendo la mayor cantidad de energía.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

PowerTag C

A9XMC1D3

Es un módulo de comunicación inalámbrica diseñado explícitamente para controlar y supervisar aplicaciones. Es parte del sistema PowerTag y del sistema Wiser y convierte un cuadro de distribución en un tablero conectado.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

EVlink Home Smart

EVH4xxxN2

EVH4xxxNC

Suministra energía eléctrica para cargar vehículos eléctricos enchufables

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

Schneider Charge

EVH5A22N2S

EVH5A11N2CX

EVH5A07N2CX

Suministra energía eléctrica para cargar vehículos eléctricos enchufables

Schneider Inverter y Boost

Inversor monofásico: HY5K1EU1, HY6K1EU1, HY8K1EU1

Inversor trifásico: HY8K3EU1, HY10K3EU1, HY14K3EU1

Controlador de batería BATPMEU2

Módulo de batería BATB3KEU3

Schneider Inverter es un inversor de alto rendimiento monofásico y trifásico con alta eficiencia de conversión, alimenta su hogar y consigue ahorrar en las facturas de electricidad.

El sistema de almacenamiento Schneider Boost puede almacenar y liberar energía eléctrica de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión del inversor.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.