SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Ajuste de tarifa

Puede ajustar la tarifa en la aplicación Wiser Home para acceder a sus datos de costes de energía y facturación.

La opción Tarifa solo está disponible si tiene instalado en su hogar el siguiente dispositivo de control de la energía.

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

  • Micromódulo de potencia Wiser

  • Enchufes conectados

  • PowerTag Energy

  • Enchufe Inalámbrico

Puede ajustar la tarifa en función de su tipo de contrato:

  • Tarifa fija: La tarifa fija para todo el período de servicio eléctrico. Configuración - Tarifa fija.

    Tarifa pico/valle: La tarifa pico es la tarifa establecida para un período de tiempo específico en el que el consumo eléctrico es el más alto. La tarifa valle es el período de tiempo en que la demanda de potencia está en su nivel más bajo. Es lo que paga por cada unidad de electricidad consumida durante el período de tiempo establecido. Consulte Configuración - Tarifa pico.

  • La tarifa de electricidad no está establecida se mostrará información relacionada con la factura en la aplicación.

    NOTA:
    • Por defecto, se ajusta la opción Sin contrato.

    • Antes de cambiar su tipo de tarifa de Tarifa pico o Tarifa fija a Sin contrato, cambie el modo de carga de Wiser Home IA a Cargar ahora o Manual o Programación horaria personalizada.

  • Precio del excedente:

    IMPORTANTE: El precio del excedente se mostrará solo si ha ajustado el PowerTag para Solar o Solar y batería que alimentan electricidad a la red.
    La electricidad generada en Solar y Solar y batería que no se usa se exporta a la red. Puede optar a un pago por la electricidad exportada. Este pago se denomina precio del excedente.

    Consulte Configuración - Precio del excedente.
    NOTA: Puede ver los datos de la tarifa en su moneda.

Una vez se haya puesto en servicio el dispositivo, se le notificará que esta función está disponible. La pantalla Configurar Tarifa aparece en la pantalla de inicio.

  1. Pulse Continuar.

  2. Lea la actualización de la función y deslice para navegar a la siguiente pantalla.

  3. Pulse para cerrar la pantalla superpuesta.

    NOTA: Si no ha configurado su tarifa, se enviará una notificación push después de 2 semanas y el último recordatorio después de 6 semanas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.