SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Wiser Hub 2.a generación

Utilizando la aplicación como Instalador profesional o Propietario de la casa:

  1. Seleccione su hub en la aplicación. Pulse Hub 2y Gen .

    NOTA: Si se ha conectado como Instalador profesional, la aplicación comprueba si está disponible la última versión del firmware. Si el hub no está actualizado a la última versión, se le pedirá que lo actualice antes de continuar con la configuración.
  2. Ponga el hub en modo de configuración según las instrucciones proporcionadas por la aplicación. A continuación, pulse Siguiente (A).

  3. Conecte su smartphone a la red Wi-Fi® temporal del hub mediante conexión con código QR o conexión manual.

    SUGERENCIA: Si no encuentra la contraseña, pulse No puedo encontrar la contraseña para abrir la página de preguntas frecuentes de Schneider Electric en su navegador.

    Conexión con código QR:

    1. Pulse Cámara abierta y escanee el código QR del dispositivo.

      IMPORTANTE: Permita que la aplicación acceda a su cámara cuando se le solicite.
    2. Aparecerá una ventana emergente en la que se solicitará permiso para utilizar una red Wi-Fi temporal. Pulse Conectar para establecer la conexión.

    Conexión manual:

    1. Pulse Conectar manualmente.

    2. Navegue hasta la configuración de su smartphone o pulse Abrir los ajustes de Wi-Fi (C).

    3. Conéctese a la Wi-Fi® del hub e introduzca la contraseña que se encuentra en la cubierta frontal y dentro de la cubierta trasera del hub.

    4. Retorne a la aplicación Wiser Home y pulse Continuar (D) para establecer la conexión.

  4. Si desea comprobar si el hub tiene la última versión del firmware o completar el proceso de instalación sin conectarse a la red, pulse Omitir (F) y continúe con el capítulo Actualización del firmware

    NOTA:
    • La opción Omitir (F) no está disponible si inicia sesión en la aplicación como Propietario de la casa. Consulte Roles en la aplicación Wiser Home para obtener más información sobre los niveles de acceso.

    • El instalador profesional puede omitir la configuración de Wi-Fi® y completar el proceso de instalación. Sin embargo, no podrá conectar el hub a la Wi-Fi®, ni registrar una cuenta, ni controlar sus dispositivos fuera de su hogar.

  5. Para conectar el hub con su red Wi-Fi® y seguir con la configuración, pulse Continuar (G) y continúe con el capítulo Conexión a Wi-Fi®.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.