SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Configuración - Tarifa (pico/valle)

Para ajustar la tarifa pico:
  1. Después de leer la información sobre la integración de tarifa. En la pantalla Tarifa, pulse Electricidad.
    NOTA:
    • Si ya ha configurado sus ajustes de tarifa, siga este menú de navegación para ver si necesita realizar cambios:

    • En la pantalla Inicio, pulse > Gestión de la energía > Tarifa > Electricidad.

  2. Pulse (A) y seleccione Tiempo de uso (horas pico/horas valle).
  3. Pulse (B) para ajustar la potencia contratada.
    IMPORTANTE: Potencia contratada ya está ajustado al emparejar el PowerTag principal como Red. Consulte Emparejamiento del dispositivo principal .
    1. Seleccione su potencia contratada (kVA/A/kW) en el menú desplegable, pulse e introduzca un valor utilizando el teclado numérico según su país.
      SUGERENCIA: El valor por defecto es 15 kW con un rango de 1–42 kW..

      Se mostrará una ventana de notificación para indicar que el algoritmo de gestión de cargas utiliza la potencia contratada. Si se ajusta incorrectamente, es posible que no funcione como se esperaba y podría provocar desconexiones de potencia. Pulse Continuar si desea continuar.

      IMPORTANTE: La gestión de cargas solo es aplicable si ha instalado un calentador de agua/enchufe de EV/Schneider Charge/EVlink Home Smart en su hogar.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).
    2. Pulse después de ajustar la potencia contratada.
  4. Pulse (C) y seleccione un tipo de gastos fijos (se refiere a la tarifa recurrente) -Anualmente, Mensualmente, Semanalmente, Diariamente.
  5. Introduzca un valor de gastos fijos en el campo Coste (€) y pulse Aceptar.
    NOTA: Los Gastos fijos se aplican para recuperar el coste básico del servicio eléctrico, independientemente de cuánta energía se utilice. Estos cargos son costes de electricidad que no cambian sin importar la cantidad de electricidad que use. Esta cantidad está fijada en sus facturas de electricidad.
  6. Pulse (D), introduzca la tarifa pico de consumo en el campo Tarifa - €/kWh y pulse Actualizar.
  7. Pulse Añadir una tarifa.
  8. Introduzca el nombre de la tarifa en el campo de texto (E).
  9. Introduzca un valor objetivo en el campo Tarifa - €/kWh (F) y pulse Añadir (G).
    NOTA: Se pueden añadir 5 tarifas adicionales como máximo.
  10. Pulse Añadir una programación horaria (H) para ajustar el período de tiempo.
  11. Introduzca un nombre de la programación horaria en el campo NOMBRE. Por ejemplo, tarifa de fin de semana.
  12. Seleccione los días de la semana en el campo DÍAS para aplicar la programación horaria.
  13. Pulse para ajustar la hora de inicio y la hora de finalización.
  14. Pulse y seleccione un TIPO DE TARIFA.
    IMPORTANTE: Es necesario ajustar las horas valle para cada día por programación horaria (I); de lo contrario, no podrá guardar los detalles de la tarifa.
  15. Pulse Añadir y pulse Guardar.
    SUGERENCIA: Puede crear varias programaciones horarias haciendo clic en Añadir una programación horaria.
    NOTA: Evite asignar la misma fecha y hora a más de una programación horaria para evitar conflictos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.