SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Consejos y recomendaciones

Ofrece consejos personalizados basados en los dispositivos que posee, lo que lo ayuda a optimizar su uso y a mejorar la eficiencia energética.

En Pantalla de inicio > Consejos y recomendaciones, desplácese en horizontal para ver los tres consejos más importantes o toque Ver todo para ver la lista completa de consejos disponibles.

Cada consejo tiene dos opciones:
NOTA: solo puede realizar esta acción si está conectado a Internet.
  • Mostrarme:  toque un consejo o toque Mostrarme para ver el consejo completo junto con las acciones que puedan ser necesarias. Después de revisar el consejo, tiene otras opciones:

    Marcar como hecho

    Si el consejo le parece pertinente y ha realizado las acciones necesarias, toque esta opción para moverla a la carpeta Archivado > Hecho, indicando que se ha completado o implementado.

    No para mí

    Después de leer el consejo completo, y si todavía cree que es irrelevante para usted, toque esta opción para moverlo a la carpeta Archivado > Descartado.

  • No para mí: Toque esta opción para mover el consejo directamente a la carpeta Archivado si no es relevante para usted.

Consejos archivados

Todos los consejos marcados como No para mí o Marcar como hecho están almacenados en la carpeta Archivado.

  • Los consejos que se seleccionan como No para mí se moverán a la carpeta Archivado > Descartado.

  • Los consejos que se seleccionan como Marcar como hecho se moverán a la carpeta Archivado > Hecho.

Para ver/recuperar un consejo:

  1. En la pantalla de inicio, en Consejos y recomendaciones, toque Ver todo.

  2. Toque (A) para ir a la carpeta Archivado.

  3. Seleccione el consejo deseado y toque Mostrarme.

  4. Toque Tráelo de vuelta para restaurarlo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.