SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-09

Wiser Home IA

Wiser Home IA es una función que permite a los usuarios ahorrar en costes de electricidad registrando dispositivos de alto consumo energético, como cargadores de EV (EVlink Home Smart, Schneider Charge) o calderas de agua resistivas (controladas con un micromódulo). Se utiliza con las tarifas compatibles con nuestro sistema (fija, pico/valle) y se destina exclusivamente a usuarios con paneles solares.

Cómo funciona:

  1. Responda a unas cuantas preguntas rápidas para configurarla.

  2. IA doméstica de Wiser crea programaciones horarias inteligentes para sus dispositivos registrados.

  3. Limita el consumo cuando los precios de la electricidad son elevados, respetando al mismo tiempo sus hábitos.

  4. El sistema se adapta en función del consumo eléctrico de los últimos 30 días.

Ventajas:

  • Al activar esta función, puede ahorrar hasta un 25 % en su factura de electricidad.

  • Sus ahorros se supervisarán diariamente, mensualmente y anualmente, asegurando que pueda supervisar su progreso sin esfuerzo.

IMPORTANTE:
  • El sistema de IA aprende a partir de datos históricos sobre el consumo de electricidad. Puede realizar optimizaciones hasta cierto punto sin datos preexistentes, y su efectividad mejorará considerablemente con el tiempo.

  • Mientras la función está activada, las programaciones horarias de IA doméstica de Wiser sustituyen a las programaciones horarias personalizadas.

  • Puede inscribir hasta dos dispositivos diferentes: 1 dispositivo EV y 1 calentador de agua.

Características principales

Automatizaciones en tiempo real basadas en IA:

La automatización en tiempo real basada en IA prioriza primero el autoconsumo, seguido por el consumo de red durante las horas de menor costo. Se adapta a sus hábitos de uso de EV y consumo de agua caliente, maximizando el uso de energías renovables y reduciendo los costes de electricidad.

Capacidad de regulación de EV:

El sistema puede ajustar la potencia de carga de su EV en función del exceso de producción de energía solar, lo que minimiza los costes de carga y maximiza el uso de energía renovable.
El siguiente gráfico compara el comportamiento del sistema con y sin regulación de EV. Ilustra la forma en que la regulación de EV optimiza el rendimiento al priorizar la fuente de energía más rentable.
Sin regulación:

  • El cargador de EV siempre funciona a la máxima potencia.

  • Si la producción solar es menor a la requerida, el cargador extrae la energía restante de la red.

    Resultado: Uso mixto de energía procedente en parte de la energía solar y en parte de la red.

Con regulación:

  • El cargador ajusta su potencia para igualar la energía solar disponible.

  • Reduce la velocidad de carga para utilizar solo energía solar, evitando el uso de la red y asegurando que el EV alcanza el nivel de energía requerido antes de su próximo uso.

    Resultado: Se tarda más en cargar, pero se acciona al 100 % con energía solar, lo que reduce los costes de electricidad y aumenta la sostenibilidad.

Cálculo del ahorro en el panel de energía:

El panel de energía calcula sus ahorros y hace seguimiento a su retorno de la inversión (ROI).

Activación/desactivación de carga fácil:

Botón de encendido/apagado sencillo para activar o desactivar cargas.

Función de anulación temporal (modo Ausente):

Anula la función Wiser Home IA para adaptar los ajustes de su hogar durante sus ausencias, garantizando la eficiencia energética incluso cuando no esté en casa.

Notificaciones de mal funcionamiento de la función:

Le notifica en caso de un mal funcionamiento de la función.

Dispositivos compatibles:

  • Micromódulo de potencia (calentador de agua)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Requisito previo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.